Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Duschvorhang

  Duschvorhang  (350 Angebote unter 28.219.119 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Duschvorhang“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Duschvorhang
^

Duschvorhang: modern und praktisch

Früher galten Duschvorhänge als altmodisch. Heute ist das anders, denn mit den vielen verfügbaren Designs und Mustern können  Duschvorhänge  durchaus modern und stilvoll aussehen. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Zweckmäßigkeit eines Duschvorhanges sprechen für sich.  Der Duschvorhang ist eine Alternative, wenn Sie über wenig Platz im Bad verfügen. Dieser eignet sich sowohl für die Anbringung an einer Dusche als auch an einer Badewanne.

Das Design

Die große Auswahl an Mustern und Farben lässt kaum Wünsche offen und Sie haben so die Möglichkeit den Duschvorhang passend zum Rest Ihrer Badeinrichtung auszuwählen. So sind beispielsweise florale Muster, Muster im Vintage- oder Retrolook, gestreifte oder einfarbige Modelle erhältlich.

Das Material

Duschvorhänge sind in der Regel aus Polyestergewebe gefertigt. Dieses ist pflegeleicht und wasserundurchlässig. Einige Modelle sind zusätzlich beschichtet, sodass das Spritzwasser, das beim Duschen entsteht, einfach am Vorhang abperlt. So wird das Schimmelrisiko stark reduziert.

Die Pflege

Die meisten Duschvorhänge lassen sich in der Waschmaschine waschen. Das spart Ihnen einen langen Reinigungsvorgang und sorgt immer für einen hygienisch sauberen Vorhang.

Die Anbringung

Duschvorhänge werden mittels Duschvorhangringen an einer dafür vorgesehenen Duschstange angebracht. Die Stangen oder Ringe können entweder aus Kunststoff oder aus Metall gefertigt sein. Achten Sie beim Kauf des Vorhangs darauf, dass die vorgegebenen Ösen für die Ringe verstärkt sind. So gehen Sie sicher, dass diese nicht so leicht einreißen und auch größerer Belastung standhalten. Einigen Duschvorhängen sind die nötigen Vorhangringe beigefügt, bei anderen müssen diese extra erworben werden.

Duschschirme

Eine besondere Art der Duschvorhänge sind Duschschirme. Hier ist der Duschvorhang auf einem halben, an der Wand angebrachten Schirmgestell aufgespannt, welches beim Duschen einfach aufgeklappt und nach Gebrauch wieder zusammengeklappt wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.