Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Edelstahleimer

  Edelstahleimer  (127 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Edelstahleimer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Edelstahleimer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Edelstahleimer
^

Edelstahl-Eimer für eine hygienische Lagerung und Transport

Der Edelstahl-Eimer ist ein hygienisch zu reinigender, robuster Behälter. Seine Einsatzbereiche sind vielfältig, ebenso die erhältlichen Größen- und Formvarianten. Der lebensmittelgeeignete Edelstahl-Eimer hat sich in der Nahrungsmittelindustrie, Gastronomie und in Molkereien bewährt.

Edelstahleimer und Zubehör

Der Eimer aus Edelstahl ist eine professionelle Variante des Metall-Eimers. Er zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • rostfrei,
  • lebensmittelgeeignet,
  • hygienisch zu reinigen,
  • frei von Fugen und Kanten,
  • verschließbar,
  • leicht zu transportieren,
  • robust und langlebig und
  • variabel in vielen Größen und Ausführungen.
Der Edelstahl-Eimer ist in einer matten, seidenmatten oder hochglänzenden Oberflächenbearbeitung erhältlich. Sein Füllvermögen reicht in der kleinsten Ausführung für zwei Liter Flüssigkeit. Die größten Edelstahl-Eimer fassen bis zu 20 Liter. Der Standard des Edelstahl-Eimers verfügt über einen Henkel und einen einfachen Boden ohne Bodenreifen. Einige dieser Behälter zeigen auf ihrer Innenseite eine Graduierung, meist in Schritten zu einem Liter. Noch stabiler sind und stehen die Edelstahl-Eimer mit einem Bodenreifen oder Rundstahlreifen. Eine weitere Bodenvariante ist der geschlossene Doppelboden. Er kann zusätzlich mit Ablauflöchern ausgestattet sein. Der Edelstahl-Eimer ist auch mit einer Ausgussschnaupe erhältlich, die das Dosieren der Flüssigkeit erleichtert. Sie bündelt den Inhalt zu einem konzentrierteren Strahl. Für den sicheren Transport eignen sich Deckel, die den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung schützen.

Typische Verwendungsmöglichkeiten der Edelstahl-Eimer

Die Edelstahl-Eimer sind in vielen professionellen Bereichen im Einsatz. Sie werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie eingesetzt. Im Umgang mit Lebensmitteln muss ein sehr hohes Maß an Hygiene erreicht werden. Diese Forderung unterstützen die Edelstahl-Eimer, da sie ideal zu reinigen sind und in keiner Form mit eingefüllten Stoffen reagieren. Ein typisches Einsatzgebiet sind daher auch Molkereien und Küchen. Auch die chemische Industrie setzt Edelstahl-Eimer gern ein, um Flüssigkeiten, Granulate und Pasten zu lagern. In der Pharmaindustrie sind die hygienischen Eimer ebenso zu finden und dienen der Aufbewahrung und dem Transport. Die Edelstahl-Eimer können durch ein Ätzverfahren auch mit dem Firmen-Logo beschriftet werden. Auf gleiche Weise ist auch eine Inhaltsangabe möglich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.