Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Einfachspitzer

  Einfachspitzer  (284 Angebote unter 28.219.094 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einfachspitzer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Einfachspitzer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   19   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Einfachspitzer
^

Der Einfachspitzer ist unentbehrlich bei der Benutzung von Bleistiften

Jeder Bleistift muss hin und wieder angespitzt werden, um damit sauber schreiben oder zeichnen zu können. Dafür benötigt man einen Anspitzer. Ein Einfachspitzer ermöglicht das Anspitzen des Bleistifts auf eine einfache und schnelle Art und Weise. Im Gegensatz zu einem Doppelspitzer besitzt der Einfachspitzer lediglich die Möglichkeit des Anspitzens einer einzelnen Bleistiftgröße. Mittlerweile gibt es sehr viele unterschiedliche Ausführungen von Spitzern, die teilweise sogar nützliche Zusatzfunktionen oder Werkzeuge besitzen. Praktisches sicherlich ein eingebauter Behälter, der einen Mülleimer in unmittelbarer Nähe während der Benutzung überflüssig macht. Es sind aber auch zum Beispiel Einfachspitzer mit integriertem Radiergummi erhältlich.

Der richtige Spitzer für den richtigen Bleistift

Beim Kauf eines Spitzers sollte vor allem auf den Durchmesser des Bleistifts geachtet werden. Spitzer sind für unterschiedliche Durchmesser von Bleistiften bzw. Minen erhältlich.

Ganz wichtig ist die Form des Spitzers

Die Form eines Bleistiftspitzers spielt natürlich eine maßgebliche Rolle bei der Benutzung dieses Werkzeuges. Gängig sind beispielsweise einfache blockförmige oder keilförmige Spitzer. Diese Werkzeuge haben vor allem den Vorteil, dass sie äußerst platzsparend in einem Mäppchen mitgeführt werden können. Für eine gute Handhabung jedoch eignen sich meist größere Spitzer besser. Diese benötigen aber auch mehr Platz und sind dafür häufig für unterwegs weniger gut geeignet. Sie sollten sich daher vor der Anschaffung überlegen, ob Sie den Spitzer überwiegend zuhause oder im Büro benutzen oder auch unterwegs. Auch im Material können sich die Anspitzer unterscheiden: so kann man zwischen Holzspitzern oder Metallspitzern wählen.

Mit oder ohne Behälter - was ist sinnvoller?

Dieses sicherlich eine Entscheidung, die ebenfalls von Ihrem persönlichen Einsatzzweck abhängt. Bleistiftspitzer mit einem eingebauten Behälter für die Abfälle machen natürlich den Gang zu Papierkorb während der Benutzung überflüssig. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn der Spitzer hauptsächlich in der Schule verwendet wird. Auch bei einer häufigen Benutzung kann diese Funktion sehr nützlich sein.

Das Material und eventuelle Zusatzfunktionen

Bereits ein eingebauter Abfallbehälter stellt gewissermaßen eine Zusatzfunktion beim Spitzer dar. Allerdings sind darüber hinaus auch andere Einfachspitzer erhältlich, die beispielsweise zusätzlich einen Radiergummi besitzen. Wer häufiger mit Bleistiften zeichnet, wird sicherlich diese Funktion zu schätzen wissen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.