Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: herbertz einhandmesser, einhandmesser silverline
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Einhandmesser

  Einhandmesser  (5 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einhandmesser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Einhandmesser"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Einhandmesser
^

Das Einhandmesser für ein bequemes Arbeiten

Das Einhandmesser stellt eine kompakte Form der Taschenmesser und Universalmesser dar. Vor allem Einsatzorganisationen wie die Feuerwehr benötigen in der Schutzausrüstung Messer und Schneidwerkzeuge wie Gurtschneider, Kappmesser und Rettungsmesser, sodass Erste Hilfe im Notfall unverzüglich geleistet werden kann. Das Einhandmesser kann mit seinem Funktionsumfang all dieses Werkzeug effektiv ergänzen. Auch ein Glasbrecher ist – abhängig vom Modell - als praktisches Element im Griffende des Einhandmessers eingearbeitet, sodass eine Glasscheibe im Kfz oder Gebäude durch den Rettungsdienst mit einem Hieb entfernt werden kann. Die Bergwacht mit der Höhenrettung sowie der Katastrophen-Schutz verfügen mit dem Einhandmesser über die Schutzausrüstung für den Außenbereich, die bestimmte Rettungs- und Bergungsmaßnahmen erst durch Rettungsgeräte ermöglicht.

Mechanismen zum Öffnen und Schließen der Klinge

Um im harten Arbeitseinsatz und Außenbereich robust und zuverlässig den vollen Funktionsumfang zu gewährleisten, verfügen die Einhandmesser über bestimmte Eigenschaften. Sicherheit bieten Modelle mit einer Öffnungshilfe, die ein Hervorschnellen der Klinge garantiert. Erreicht wird dies mittels integrierter Feder durch die manuelle gesonderte Bestätigung zum Entriegeln der Schneide.

Klingen aus Stahl sind oft gegenüber Korrosion und Flugrost durch ihre Legierung beständig und leicht mit einem passenden Schleifmittel wie dem Schleifstein nachzuschärfen. Einhandmesser, die mit dem „Flipper“ als Feder basierenden Öffnungsmechanismus konzipiert sind, lassen sich einfach über die Nase am Messerrücken ausklappen.

Ausführungen mit einem Daumenpin lassen sich im Notfall sicher und blitzschnell öffnen und die Schneide in der Endposition arretieren. Modelle mit einem Teilwellenschliff der Klinge bieten hohe Funktionalität und praktischen Nutzen durch die teilweise glatte und gezahnte Schnittfläche. Auf diese Weise kann zum Durchtrennen bestimmter Werkstoffe ohne Wechsel des Werkzeugs fungieren. Neben dem professionellen Einsatz bietet sich das Einhandmesser auch im Bereich Handwerk und kreative Gestaltung als Schnitzmesser für Holzschnitzarbeiten an. Zur Klingenpflege sollte grundsätzlich zum Schließen der Metallporen ein Pflegeöl oder Universalöl verwendet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.