Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Einkaufstrolley

  Einkaufstrolley  (42 Angebote unter 28.218.975 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einkaufstrolley“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Einkaufstrolley"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Einkaufstrolley
^

Mit dem Einkaufs-Trolley schwere Einkäufe leicht transportieren

Wie bei allen Trolleys handelt es sich bei einem Einkaufstrolley um einen Rollwagen, mit dem Gegenstände durch Rollen und Ziehen transportiert werden. Aufgrund seiner Größe und Leichtigkeit findet der Einkaufs-Trolley seinen Einsatz im Alltag, vor allem beim Einkaufen. Da mit einem Trolley Arme und Rücken entlastet werden und der Rollwagen zugleich auch hilft, den Körper leicht abzustützen und die Balance zu wahren, dient er gleichzeitig als Mobilitätshilfe für ältere oder gehbehinderte Menschen.

Einsatzzweck

Die Nutzungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, da der Einkaufs-Trolley einen Rucksack, eine Tragetasche oder auch einen Koffer ersetzen kann. So kann er zum einen als Einkaufshilfe dienen, kann aber auch als Transportmöglichkeit von Büchern, Werbematerialien, beispielsweise auf Messen, bei Promotiontätigkeiten oder in Schule und Universität eingesetzt werden. Soll der Trolley jedoch zu geschäftlichen Zwecken eingesetzt werden und mit ihm beispielsweise ein Laptop transportiert werden, so bietet sich die Nutzung eines speziellen Notebook-Trolleys an.

Das Gestell

Der Einkaufs-Trolley besteht meist aus einem Aluminiumgestell, an dem neben einem unteren waagerechten Haltebügel für eine Tasche oder einen Koffer rechts und links Räder befestigt sind. An einem senkrechten Griff wird der Trolley gehalten, geschoben oder gezogen. Das Gestell kann stabil aus einem Stück bestehen oder auch klappbar sein. Bei einigen Modellen können die Stangen zusammengeschoben werden, um den Einkaufs-Trolley bei Nichtgebrauch leicht und platzsparend zu lagern. Einige Varianten kann man in eine Umhängetasche oder auch einen Rucksack mit wenigen Handgriffen verwandeln. Wichtig ist, dass der Trolley ein möglichst geringes Eigengewicht aufweist, sodass er auch bei voller Beladung leicht geschoben oder gezogen werden kann.

Die Tasche

Da der Einkaufs-Trolley meist im Freien eingesetzt wird, ist für schlechtes Wetter wasserabweisendes Material wie Kunstfasern bzw. Nylon von Vorteil. Ist eine Tasche auch innen entsprechend ausgestattet, kann man den Einkaufs-Trolley auch auswaschen. Der Einkaufsroller sollte natürlich auch genügend Fassungsvermögen für den regulären Einkauf bieten. Achten Sie hier neben den Maßen für Länge, Breite und Höhe auch auf die Angaben zum Fassungsvermögen, welches in Litern angegeben wird. In vielen Fällen verfügt der Taschenkörper zusätzlich über Außentaschen oder zusätzliche kleine Innentaschen. In ihnen können beispielsweise Schlüssel oder Geldbörsen sicher verstaut werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.