Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Einsatzzirkel

  Einsatzzirkel  (21 Angebote unter 28.031.279 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einsatzzirkel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Einsatzzirkel
^

Der Einsatzzirkel - für Langlebigkeit und seine Vielfalt bekannt

Der Einsatzzirkel unterscheidet sich von anderen Zirkeln dadurch, dass man die Stechspitze bzw. die Bleistiftspitze tauschen kann. Von daher besitzt man ein Arbeitsgerät, dass sehr lange nutzbar ist, weil man Verschleißteile auswechseln kann. Interessant ist auch, dass es Adapter gibt, die man z. B. in eine Aufnahmeöffnung für eine Zirkelmine steckt, um den Einsatzzirkel auch im Bereich des technischen Zeichens mit Tusche nutzen zu können. Ebenso kann man alternativ einen Filzstift im Adapter befestigen und damit auch Glas und Keramik mit Kreisen anzeichnen. Ein Einsatzzirkel ist vielfältig nutzbar und als langlebig bekannt.

Wer nutzt einen Einsatzzirkel?

Schüler, Auszubildende und Lehrer in Bildungseinrichtungen aller Art nutzen einen Einsatzzirkel in der Geometrie, um den Zusammenhang von Kreisen, Linien und Winkeln darzustellen und geometrische Objekte einfach zu erstellen. Da meist auf Papier gemalt wird, besitzt der Einsatzzirkel eine Stech- und eine Bleistiftspitze.
Werden dagegen Kreise in Plänen der Architekten, des Kunststoff-, Holz- oder Metallbaus verwendet, ist es erforderlich, diese mit einem Einsatzzirkel und Tusche zu malen. Handwerker können zudem die Zeichenspitze mittels Adaptern speziell am Werkstoff ausrichten und so Glas oder Leder mit Filzstiften bearbeiten oder Holz bzw. Stein mit einer zweiten Anreißnadel markieren.

Die Besonderheit des Einsatzzirkels

Ein Zirkel arbeitet am genauesten, wenn die Spitzen nach Einstellung des passenden Radius parallel stehen. Von daher sollte mindestens der Schenkel mit der Markierspitze verstellbar sein. Eine ganz genaue Einstellung erhält man, wenn beide Schenkel abgeknickt werden können bzw. eine Winkelverstellung der Spitze und der Mine möglich sind.

Der Einsatzzirkel als Präzisionsgerät

Muss der erste Strich sitzen, wie auf einem mit Tusche gemalten Plan, empfiehlt sich die Verwendung von Präzisionsgeräten, die vermeiden, dass sich der Radius des Zirkels verstellt. Hierbei werden Einsatzzirkel genutzt, deren Schenkel über eine Triebfeder mit Einstellrad bzw. Druck- oder Hebelverstellung festgestellt werden können.

Weitere Vorteile

Von Vorteil ist es, wenn der Zirkel in einem stabilen Gehäuse aufbewahrt werden kann und passende Ersatzminen oder Anreißnadeln als Zubehör zur Verfügung stehen. Für Schüler ist es besser, wenn die Stechspitze etwas abgestumpft ist, um Verletzungsgefahren zu vermeiden. Speziell für den Schulbedarf gibt es Geometriezirkel, die auch als Schulzirkel bezeichnet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.