Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: einweghauben blau, einweghaube weiß, einweghauben rot
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Einweghaube

  Einweghaube  (337 Angebote unter 28.008.664 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einweghaube“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Einweghaube
^

Eine Einweghaube für den perfekten Schutz nicht vergessen

Eine Einweghaube ist immer auch eine hygienische Kopfbedeckung. Genutzt wird die Einmalhaube in Krankenhäusern und Operationssälen, in Großküchen und Kantinen, in Produktionsstätten der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und in Malerbetrieben oder Reinigungs- und Entsorgungsunternehmen. Auch die Kosmetikindustrie setzt die Hauben zur störungsfreien Gesichtsbehandlung an Kunden mittlerweile ein.
Die Einweghauben schützen die Haare vor Verunreinigungen wie Pflegemittel, Farben oder Staub und die Umwelt vor dem Verlust von Haaren und Schuppen, mit der beispielsweise Wunden von Patienten während der Behandlung verunreinigt werden könnten. Sind Eingänge wie etwa zu Operationssälen mit Detektoren ausgestattet, kann auch ein Metallstab eingearbeitet sein.

Die Einmalhaube und ihre diversen Ausgestaltungen

Sie können sich vorstellen, dass die Einweghauben in ihrer Verwendung so preisgünstig, hygienisch und komfortabel sind wie selten ein Produkt. Von daher verschaffen Sie sich einen Überblick über gängige Modelle für jeden Einsatzzweck.

Die Barretthaube

Ein typisch französisches Barett ist Ihnen als Kopfbedeckungsicher bekannt. Eine Baretthaube wird praktischerweise an der Öffnung mit einem Gummiband zusammengehalten und in runder, flacher Form geliefert.

Die Cliphaube

Die Cliphaube liegt halbkugelähnlich über dem Haar und wird ebenfalls mit einem Gummiband am Kopf zusammengehalten. Sie werden in schmalen, platzsparenden Streifen geliefert, die man mit einem Handgriff öffnen und aufsetzen kann.

Die Einweghaube mit Schirm oder Haarnetz

Eine Einweg-Schirmmütze schützt durch den Schirm zusätzlich das Gesicht, wenn etwas herabtropfen kann. Man sieht diese Haube häufig in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Ist der Schirm größer und die Mütze über den Haaren anliegend, wird die Haube auch als Arbeitsmütze bezeichnet. Sie schützt vor Staubpartikeln. Ist eine Einweghaube mit einem Haarnetz und eventuell auch einem Haargummi ausgestattet, haben auch Personen mit sehr langen Haaren die Möglichkeit, diese in ausreichendem Volumen unterzubringen und damit zu schützen. Haarnetze gibt es auch einzeln, wenn es nur darum geht, die Haare aus Gefahrenbereichen von Maschinen fern zu halten.

Die OP-Mütze oder OP-Haube

Die OP-Haube bedeckt ebenfalls den ganzen Kopfbereich bis auf das Gesicht. Damit sie während der Operation nicht verrutscht, wird sie hinten am Kopf zugebunden. Die Einweghaube bedeckt zusätzlich den unteren Kinnbereich und den Hals. Sie wehrt damit auch Spritzer ab. Noch mehr Schutz bietet eine Astrohaube mit Mundschutz.

Die optimalen Eigenschaften der Einweghaube

Die Einweghaube besteht aus einer leichten Kunstfaser. Je nach Verarbeitung der Faser ist die Haube daher staubdicht, wasserdicht, filtrierbar, fusselfrei, abriebfest und keimfrei. Die Haube sollte den Anforderungen an die Arbeitsumgebung gerecht werden. Sie besitzt angenehme Trageeigenschaften: die Haube ist flexibel, weich, leicht, elastisch und atmungsaktiv.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.