Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Elektroroller

  Elektroroller  (115 Angebote unter 28.160.621 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektroroller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektroroller
^

Der Elektroroller - unverzichtbar für Beruf und Freizeit

Täglich sind im Radio Verkehrshinweise und Staumeldungen zu hören, welche sich manchmal recht nervig auswirken können. Auch der Parkplatzmangel und das häufige im Kreisfahren, um eine Parkmöglichkeit zu bekommen, sind nervenraubend. Aus diesem Grunde sind Elektroroller im Stadtverkehr besonders empfehlenswert, denn zahlreiche Stauhinweise oder anderweitige Meldungen gehören damit der Vergangenheit an. Wo Autos in langen Schlangen stehen, kommt ein Elektroroller aufgrund seiner Wendigkeit trotz allem vorwärts.
Denn ein Elektroroller ist weitaus mehr als nur ein Fahrzeug. Ein Elektroroller - wie ein Elektrofahrrad auch - ist mittlerweile ein Kultobjekt geworden. Ob Schüler, Studenten oder aber Berufstätige - mit einem Elektroroller genießen Sie diverse Vorteile, von denen Autofahrer oft nur träumen können.

Die klaren Vorteile von einem Elektroroller

Gerade, wenn man aus beruflichen Gründen oft im Stadtverkehr unterwegs ist, kann ein Elektroroller von Vorteil sein. Wird zum Beispiel ein Parkplatz gesucht, so findet sich sicherlich schneller eine geeignete Lücke als für ein Auto. Darüber hinaus sind die Anschaffungs- und Unterhaltskosten eines Elektrorollers weitaus niedriger zu beziffern als bei einem Auto oder Motorrad und sollten definitiv berücksichtigt werden.

Was ist überhaupt ein Elektroroller?

Elektroroller beruhen auf einem simplen Prinzip, denn Elektroroller fahren nicht - wie Autos oder andere motorisierte Fahrzeuge - mit einer Benzinversorgung, sondern werden über einen Akku aufgeladen. Zahlreiche Tankstellen bieten einen solchen Service an.
Des Weiteren ist ein Elektroroller auch äußerst leise, so dass dieses Kriterium ebenfalls als besonderer Vorteil zu werten ist. Ebenso ist es als positiv anzusehen, dass es weniger Verschleißteile an einem Elektroroller aufgrund der innovativen Versorgung gibt, womit gleichzeitig auch geringere Kosten für den Verbraucher und somit den Fahrer einhergehen.

Elektroroller und die Umwelt

Elektroroller verursachen aufgrund der angewandten Elektrotechnologie keinerlei Abgase während ihrer Nutzung, so dass nicht nur diejenigen Freude an der Fortbewegungsmöglichkeit haben, welche einen Elektroroller für die Freizeit oder den Beruf nutzen, sondern auch Umweltschützer ein solches Gefährt wirklich schätzen und guten Gewissens fahren können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.