Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Entfeuchtungsspray

  Entfeuchtungsspray  (1 Angebot unter 28.218.900 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Entfeuchtungsspray“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Entfeuchtungsspray"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
WL-dry Trocknungsspray, Instrumentenpflege, Reinigung manuelle Pflege, Dose 4 x (1 Angebot) 
WL-dry Trocknungsspray, Instrumentenpflege, Reinigung manuelle Pflege, Dose 4 x 300 ml Medizinisch reines Trocknungsspray zur Reinigungsunterstützung nach der Reinigung und/oder Desinfektion der In...
ALPRO MEDICAL
3165
ab € 85,47*
pro 1.200 Milliliter
 
 Dose
Weitere Informationen zum Thema Entfeuchtungsspray
^

Mit dem Entfeuchtungsspray gegen Wasserschäden vorgehen

Das Entfeuchtungsspray ist ein chemisch-technisches Hilfsmittel zur Vermeidung und Reparatur von Wasserschäden, denn es ist in der Lage Feuchtigkeitsfilme zu verdrängen. Entfeuchtungssprays hinterlassen meist einen Schutzfilm auf der sensiblen Elektronik.

Professionelles Entfeuchtungsspray in der Praxis

In der Praxis wir das Entfeuchtungsspray als schnelle Hilfe bei Wasserschäden verwendet. Es
  • verdrängt Wasser,
  • unterkriecht Feuchtigkeitsfilme,
  • taut Vereisungen auf,
  • unterbindet Korrosionsschäden und
  • baut einen zuverlässigen Schutzfilm auf.
Mit dem Entfeuchterspray ist es möglich, elektronische und elektrische Geräte vor Kurzschlüssen zu schützen. Es unterkriecht die eingedrungene Feuchtigkeit oder Wasser und verdrängt diese Flüssigkeiten. Mit einem Schutzfilm legt sich das Spray auf die empfindlichen Bauteile. Sie werden nachhaltig vor Feuchtigkeits- und Wasserschäden geschützt. Das Entfeuchtungsspray wird bei der Reparatur und Wartung von Elektronikbauteilen, Relais, Schaltern und elektronischen Geräten verwendet. Das Entfeuchtungsspray ähnelt auch einem Kontaktspray, da es sich positiv auf die Kontakte in elektronischen Bauteilen auswirkt.

Was passiert bei einem Wasserschaden in der Elektronik?

Elektronische und elektrische Bauteile sind besonders sensibel gegen Wasser und andere Flüssigkeiten. Diese Stoffe beschleunigen die Korrosion und können Kurzschlüsse verursachen. Die angegriffenen Bauteile sind störanfälliger, zeigen eine deutlich verringerte Lebensdauer, verlieren an Leistung und können komplett ausfallen. Diese Wirkung kann durch Zusätze in der Flüssigkeit verstärkt werden. Zuckerhaltige Getränke und Kaffee lagern sich auf der Elektronik ab und verstärken die korrosive Wirkung enorm. Der Wasserschaden betrifft das befeuchtete Elektronikbauteil, dessen Kurzschluss sich auf das komplette Gerät auswirken kann.

Tipps für die Auswahl

Bei der Auswahl des Entfeuchtungssprays und aller anderen Elektronikreiniger gilt: Sie sind hochspezialisiert und nicht universell einsetzbar. Die Sprays sollten nur für die Materialien verwendet werden für die sie zugelassen sind. Je besser die Entfeuchtungssprays auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt sind, umso optimaler ist das Ergebnis.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.