Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > ESD-Sandalen

  ESD-Sandalen  (3.086 Angebote unter 28.008.688 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ESD-Sandalen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"ESD-Sandalen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   206   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema ESD-Sandalen
^

ESD-Sandalen als antistatische Arbeitsschuhe für warme Tage

Für die Arbeit in ESD-Zonen ist die richtige Arbeitskleidung in den meisten Betrieben Pflicht, vor allem in der chemischen Industrie, Labors und bei der Herstellung höchst empfindlicher Bauteile. Für Arbeitsbereiche in warmer Umgebung und die Sommermonate gibt es ESD-Sandalen, die neben ihren antistatischen Eigenschaften auch über einen hohen Tragekomfort verfügen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, als halboffene oder geschlossene Schuhe. Dank des Materials und der Verarbeitung sind sie leicht wie eine Sandale und stabil wie ein Sportschuh. Die Luft kann zirkulieren und Schweißbildung wird größtenteils verhindert.

Warum ESD-Schuhe unverzichtbar sind

Elektrostatische Aufladung entsteht bei jeder kleinsten Reibung. Die Entladung erfolgt meistens unbemerkt und ist erst ab 3000 Volt durch einen kleinen Stromstoß für den Menschen spürbar. Während in der Telekommunikations- und Computerbranche vor allem die Bauteile vor den elektrostatischen Entladungen geschützt sein müssen, geht es bei der Arbeit mit Gasen und hochexplosiven Stoffen um die Sicherheit der Mitarbeiter. Schon ein kleiner Entladungsfunke könnte zu Explosionen führen. Die geeigneten Schuhe für diese Arbeitsbereiche müssen deshalb erden und leitfähig sein.

Achten Sie auf die Norm

Die Sandalen gibt es den gängigen Größen für Herren und Damen und auch als Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 in verschiedenen Schutzklassen. Um die  Anforderungen an die antistatische Wirkung zu erfüllen, müssen ESD-Sandalen der  Norm DIN EN 61340 entsprechen. Idealerweise sind die Sohlen rutschhemmend, nach DIN 4843, um Unfälle so gut es geht zu vermeiden.

Nur geeignete Einlegesohlen verwenden

Einlegesohlen können dafür sorgen, dass die antistatische Wirkung der Schuhe beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund ist es vor allem in explosionsgefährdeten Bereichen wichtig, nur ESD-Einlegesohlen in den Schuhen zu verwenden. Viele der Sandalen sind bereits mit komfortablen Einlagen ausgestattet.

Worauf es in ESD-Zonen ankommt

Selbstverständlich können ESD-Sandalen ihre Funktion nur dann wie gewünscht erfüllen, wenn auch die restliche Kleidung, sowie die Arbeitsmittel ESD-gerecht sind und auf einen entsprechenden Bodenbelag geachtet wurde. Auch sollten die Schuhe regelmäßig gepflegt und gereinigt werden, was ihre Lebensdauer verlängert und dafür sorgt, dass die antistatische Wirkung nicht durch Verunreinigungen gestört wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.