Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Etikettierpistole

  Etikettierpistole  (23 Angebote unter 28.008.681 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Etikettierpistole“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Etikettierpistole"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Etikettierpistole
^

Etikettierpistole – mehr als nur praktischer Preisauszeichner

Eine Etikettierpistole ist nicht nur ein praktischer Preisauszeichner, sondern überall zu finden, wo Waren vor dem Verkauf oder beispielsweise für die Lagerung oder den Transport noch mit Fäden verbunden und mit Etiketten ausgezeichnet werden müssen. Sehr gerne werden mit einer Etikettierpistole ebenso Markenhinweise angebracht.

Die Einsatzbereiche der Etikettierpistole sind vielfältig

Während beispielsweise im Lebensmittelbereich Umverpackungen mit gedruckten Etiketten entsprechend der für die Produktpalette geltenden Richtlinien versehen werden, macht es im Textilbereich Sinn, lose Artikel über einen Baumwoll-, Nylon- oder Kunststofffaden mit einem Etikett zu versehen: Preisschilder können nicht aufgeklebt werden, ohne das Material zu beschädigen oder mit Kleber zu verschmutzen. Die Verbindung eines oder mehrerer Artikel schafft die Möglichkeit, vor Verlust zu schützen und mit einem Gesamtpreis zu kennzeichnen.
Diese Art der Kennzeichnung kennen Sie beispielsweise daher, wenn Sie fünf paar Socken auszeichnen oder ein Bundle aus Mütze und Schal anbieten. Achten Sie deshalb auf die Länge der Fäden, die von der Maschine verarbeitet werden können. Manche Geräte lassen stattdessen das leichte Anbringen von Displayhaken zu.

Allgemeine Informationen zur Technologie

Die Etikettierpistole gehört als manuelle Variante zur vielfältigen Gruppe der Etikettiermaschinen. Im Allgemeinen wird zwischen manuellen, halb- oder vollautomatischen Auslösemechanismen unterschieden. Im Lebensmittelbereich erfolgt zum Beispiel die Auszeichnung mittels eines gedruckten Etiketts aufgrund Verwiegung vollautomatisch oder aber bei der Verbindung einer Verwiegung mit einer Kontrolle halbautomatisch.
Im Textilbereich wird häufig aufgrund der Flexibilität des Materials ein manuell gesteuerter Auslösemechanismus bevorzugt, um das Gewebe nicht zu verletzen. Über einen Pistolenkanal ähnlich der Spitze einer Spritze wird ein Baumwoll- oder ein Kunststofffaden durch das Gewebe geschossen, der ein vorgefertigtes Preisschild oder Anhängeschild im Anhang befestigt. Aufgrund der individuellen und manuellen Steuerung können so beispielsweise für Blusen Preisschilder an der eingenähten Pflegeanleitung des Herstellers angebracht oder auch Socken paarweise verbunden und gleichzeitig ausgezeichnet werden. Häufig sind bei der Bestellung schon Ersatznadeln und so genannte Anschießfäden beigefügt. Sollte dies nicht der Fall sein, bestellen Sie bitte das Zubehör gleich mit, damit Sie zeitnah mit der Arbeit beginnen können und Porto sparen.

Die Größe, Form und Inhalt der Etiketten sind fast frei wählbar

Die Etikettierpistole ist klein, leicht und handlich. Sie gewährleistet eine einfache und flexible Verbindung von Waren mit einem Etikett, etwa einer Preisauszeichnung, und ist im Wesentlichen unabhängig von der Art und Größe der eingesetzten Etiketten. Ebenso ist je nach Modell die Verbindung mit einem Haken möglich.

Unterschiedliche Farben sind wählbar

Da es sich bei der Etikettierpistole häufig um ein persönlich genutztes Arbeitsmittel handelt, können die Pistolen nach Farbe leicht den Nutzern zugeordnet werden. Sie können die Farbe natürlich auch in Abhängigkeit zu Ihrer Firmenfarbe oder der Umgebung wählen. Die Entscheidung bleibt Ihrer persönlichen Einstellung und Ihrem Geschmack vorbehalten. Nichtsdestotrotz schadet es nie, eine zusätzliche Ersatzpistole vorrätig zu haben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.