Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Farmerzange

  Farmerzange  (11 Angebote unter 28.160.006 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Farmerzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Farmerzange"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Farmerzange
^

Mit der Farmerzange Zäune schnell und sicher aufstellen

Die Farmerzange ist eine Spezialzange und gehört zum Handwerkzeug. Farmer ist die englische Bezeichnung für einen Landwirt. Ein Landwirt stellt zielgerichtet pflanzliche oder tierische Erzeugnisse her und bewirtschaftet zu diesem Zweck eine Fläche. Diese Fläche kann durch Zäune nach außen abgegrenzt oder einfach unterteilt werden. Erforderlich wird dies meist erst dann, wenn Straßen, Pflanzen oder Nachbarn vor Tieren oder aber die Tiere vor Raubtieren wie Wölfen geschützt werden müssen. Zur Herstellung der Zäune  sowie deren Wartung und Reparatur hat sich ein Kombinationswerkzeug wie die Farmerzange schnell bewährt.

Zum Aufbau der Farmerzange

Die Farmerzange besitzt wie jede Zange Backen, Drehgelenk und Griffe. Im Gegensatz zu einer einfachen Flachzange, sind die Griffe relativ lang. Besonderes Augenmerk gilt bei der Beschreibung dem Zangenkopf. Mittig, wo die Backen aufeinander treffen, haben sie eine kleine Vertiefung am vorderen Ende, die in einer Schneide wie bei einem Drahtschneider auslaufen. Die Backen sind beide recht massiv ausgebildet. Zur Seite nach außen hin findet man bei einem Backen eine abgeflachte Seite, die sich wie ein Hammer verwenden lässt, während auf der anderen Seite eine gerade oder leicht gebogene Spitze wie beim Pickel gegeben ist. Mit der spitzen Seite kann man Ösen von Zäunen oder auch Holzpfosten herausziehen.

Weitere Eigenschaften

Man sollte darauf achten, bis zu welchem Drahtdurchmesser Zaundraht geschnitten werden kann, wenn man einen stabilen Weidezaun bauen will. Zudem ist es so, dass man sich für Reparaturarbeiten nicht immer das Wetter aussuchen kann. Die Farmerzange sollte daher auch bei Regen oder kühlen Temperaturen gut verwendbar sein. Das ist der Fall, wenn etwa eine Kunststoffummantelung der Griffe zu vermeiden hilft, dass die Zange bei Feuchtigkeit aus der Hand rutscht. Zudem fungiert der Kunststoff auch noch als Dämmung, wodurch die Berührung bei kalten Temperaturen nicht so unangenehm ist. Zudem findet man dank leuchtender Farben die Zange wieder, wenn sie ins Gras fällt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.