Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: pressol fasswagen, fasswagen fetra, lacont fasswagen
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fasswagen

  Fasswagen  (43 Angebote unter 28.219.095 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fasswagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fasswagen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fasswagen
^

Der Fasswagen für einen schnelleren und sicheren Fasstransport

Damit Fässer als Lager- und Transportbehälter allen Anforderungen gerecht werden und mit ihnen optimal gearbeitet werden kann, steht eine Reihe von Fasszubehör zur Verfügung. Dies unterstützt beispielsweise den Lagerprozess, den Transportvorgang, ermöglicht das Durchführen von Reparaturarbeiten an den Fässern und erleichtert Umfüllprozesse.

Fasswagen sind bestens geeignet, um Fässer unterschiedlicher Größen von A nach B zu transportieren. Mit geringem Kraftaufwand wird es möglich, die großen und zum Teil schweren Behälter anzuheben und umzuschlagen. Die Fassaufnahme erfolgt je nach Aufnahmekapazität des Wagens. Ein besonders umweltsicherer Transport erfolgt mit Fasswagen mit integriertem Gefahrstoffsammler.

Die Aufnahmekapazität des Fasswagens

Bei der Auswahl der Aufnahmemöglichkeit, sollten Sie in erster Linie Ihren Fassbestand prüfen. In den meisten Fällen werden Normalfässer mit einem Volumen von 200 Liter aufgenommen. Neben der Fassgröße spielen hierbei aber noch andere Parameter eine wichtige Rolle. So ist die maximale Tragkraft an das Fassgewicht, welches sich aus Inhalt und Eigengewicht des Fasses zusammensetzt, wichtig. Hinzu kommt die Anzahl der zu transportierenden Fässer.

Fasswagen mit Sicherheitsauffangwannen

Während bei einigen Fasswagen lediglich der schnelle und möglichst reibungslose Transport im Vordergrund steht, kommen in Fällen, bei denen Gefahrstoffe transportiert werden, vorrangig Fasswagen mit integrierter Auffangwanne zum Einsatz. Sie verhindern, dass bei Leckagen am Fass während des Transportes der Inhalt des Fasses ungehindert auslaufen kann. Die Beständigkeit des Auffangwannenmaterials und das Volumen, das aufgenommen werden kann, sind besonders wichtig, um allumfassende Sicherheit zu gewährleisten.

Leichtes transportieren

Damit der Fasswagen ein leichtes und einfaches Transportieren ermöglicht, sollten Sie auf benutzerfreundliche Belademöglichkeiten zurückgreifen. Hubsysteme ermöglichen es, die Fässer einfach und ohne zusätzliche Ausrüstung auf den Fasswagen zu heben. Ein sicherer Stand gehört zu den Grundvoraussetzungen, Gurte und Halter tragen zur Sicherung des Transportgutes bei. Die Rollen sollten in jedem Fall lenkbar sein, so können Sie problemlos auch in engen Passagen manövrieren. Unterstützung erfahren Ihre Mitarbeiter auch durch eine angebrachte Deichsel zwischen Transportplattform und Bedienelement.

Die Bereifung des Fasswagens

Besonders empfehlenswert sind Fasswagen mit Gummibereifung. Diese sorgen für komfortables und leichtgängiges Bewegen des Fasswagens. Eine hohe Laufruhe, starke Belastbarkeit und eine besonders hohe Beständigkeit mit minimiertem Abrieb zeichnen diese Bereifung aus. Durch den geringen Rollwiderstand wird das Bewegen des Fasswagens auch bei hohem Gewicht zur leichten und einfachen  Transportaufgabe.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.