Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: feststellanlagen hekatron
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Feststellanlage

  Feststellanlage  (7 Angebote unter 28.218.900 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feststellanlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Feststellanlage"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Feststellanlagen-Zentrale Basis FSZ (10 Angebote) 
Feststellanlagen-Zentrale Basis FSZDie Feststellanlagen-Zentrale ist Netzgerät, Handtaster, Resettaster, Alarmspeicher und Betriebszustandsanzeige in einem Gerät. Sie ist geeignet für den Einsatz i...
Hekatron
31-5400002-01-01
ab € 122,91*
pro Stück
 
 Stück
Feststellanlagenzentrale Kompakt Stand.si FSZ si (5 Angebote) 
Feststellanlagenzentrale Kompakt Stand.si FSZ siDie FSZ Kompakt ist eine Feststellanlagenzentrale in kompakter Bauform und eignet sich für den Einsatz an Brand- und Rauchschutztüren. Durch die sehr...
Hekatron
31-5400007-04-01
ab € 114,92*
pro Stück
 
 Stück
HEKA FSZ Kompakt ws Feststellanlagenzentrale FSZ Kompakt (3 Angebote) 
Feststellanlagen-Zentrale FSZ Kompakt Die FSZ Kompakt ist eine Feststellanlagenzentrale in kompakter Bauform und eignet sich für den Einsatz an Brand- und Rauchschutztüren. Durch die sehr kleine un...
Hekatron
31-5400007-05-01
ab € 117,49*
pro Stück
 
 Stück
Hekatron FSZ Pro Feststellanlagen- zentrale Pro 31-5400003-01-01 (8 Angebote) 
Feststellanlagen-Zentrale zum Einsatz in Feststell anlagen an Brand- und Rauchschutztoren und anderen Abschlussen. VdS gepruft nach den allgemeinen Anforderungen und Prufgrundlagen fur das Zulassun...
Hekatron
31-5400003-01-01
ab € 151,21*
pro Stück
 
 Stück
Feststellanlagen- Zentrale Basis (3 Angebote) 
230 V Ausführung.
Hekatron
31-5400002-07-01
ab € 152,69*
pro Stück
 
 Stück
Hekatron FSZ Kompakt 31- FSZ Kompakt MC 5400007-06-01 (3 Angebote) 
Feststellanlagen-Zentrale FSZ Kompakt Die FSZ Kompakt ist eine Feststellanlagenzentrale in kompakter Bauform und eignet sich für den Einsatz an Brand- und Rauchschutztüren. Durch die sehr kleine un...
Hekatron
31-5400007-06-01
ab € 135,17*
pro Stück
 
 Stück
Feststellanlagen- Zentrale Pro (3 Angebote) 
230 V Ausführung.
Hekatron
31-5400003-02-01
ab € 179,38*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Feststellanlage
^

Türschließer - für mehr Sicherheit

Türschließer sorgen nicht nur in vielen Bereichen für mehr Sicherheit, sie dienen auch zur Energieersparnis und Materialschonung. Bei Brandschutz- und Rauchschutztüren müssen sie sogar installiert sein, damit diese Türen immer zugehalten werden und nicht versehentlich offen stehen bleiben.

Anwendungsbereiche - unendliche Möglichkeiten

Jeder kann seine Tür mit der richtigen Türtechnik versehen. Mit einem Türschließer gehen Sie auch auf Nummer sicher, dass Ihre Eingangs- oder Zwischentüren immer verschlossen werden und nicht versehentlich offen bleiben. Ob Firmengebäude, öffentliche Einrichtung, Schule, Krankenhaus, Bürogebäude oder Restauranttüren - kaum ein Bereich arbeitet nicht mit Türschließern. Sogar jede Wohnungsverwaltung greift auf sie zurück, um die Haupteingänge zu sichern und dafür zu sorgen, dass keine unbefugten Personen das Haus betreten. Durch das Einsparen von Heizkosten ist die Installation von Türschließern an Haus- und Kellertüren sinnvoll und vom ökonomischen Standpunkt aus zu empfehlen.

Türen knallen unerwünscht

Mit einem Türschließer ausgestattete Türen schließen automatisch wieder. Außerdem fallen sie auch leicht und mit abgefedertem Schwung ins Türschloss zurück. Beachten Sie gerade bei schweren Türen, dass das Eigengewicht der Tür für eine enorme Zugkraft sorgt. Durch zu viel Schwung kann nicht nur das Türblatt, sondern auch das Schließsystem beschädigt werden. Türschließer verhindern dies. Sie federn das Gewicht und den Schwung ab und sorgen dafür, dass die Tür bei individuell einstellbaren Schließgeschwindigkeiten nach Ihren Wünschen ins Schloss fällt. Die Schließer funktionieren eigentlich ganz einfach: Die beim Öffnen benötigte Energie wird in einer Feder gespeichert. Bei der Schließbewegung wird diese freigesetzt und abgedämpft, so dass die Tür automatisch schließt.

Verschiedene Systeme

Türschließer werden nach der Montageart unterschieden.
Bodentürschließer
Dieses Modell wird in den Boden eingelassen. Sie übernehmen neben der Schließfunktion zusätzlich die untere Lagerung des Türflügels. Bodentürschließer sind kaum empfehlenswert, wenn es um Modernisierungsmaßnahmen oder Nachrüstungen geht. Bedenken Sie, dass ein enormer Einbauaufwand betrieben und der Türschließer gegen schwankende Temperaturen, Wasser und Staub gesichert werden muss, damit er optimal funktionieren kann.
Obentürschließer
Obentürschließer werden am häufigsten verwendet. Sie lassen sich problemlos nachrüsten und werden am Türblatt montiert. Dadurch sind sie zwar sichtbar, aber leicht an- und abzubauen.
Einbautürschließer
Einbautürschließer werden direkt in die Tür eingebaut. Sie sind für den Nutzer unsichtbar und somit optimal gegen Verschmutzungen und Witterungseinflüsse geschützt. Ein Nachrüsten ist kaum möglich, da die Türschließer in die Tür eingepasst werden müssen. Beachten Sie, dass Sie die Montage am besten gleich in der Werkstatt des Türherstellers erfolgt.

Fragen zur Auswahl

Damit Sie den passenden Türschließer auswählen, sollten Sie einige Dinge beachten.
Welche Abmessungen hat die Tür?
Die Türschließer sind immer nur für eine bestimmte Türbreite ausgelegt und verwendbar. Treffen Sie entsprechend der von Ihnen ermittelten Maße die Auswahl.
Wie schwer ist die Tür?
Das Türgewicht sollten Sie für ein optimales Funktionieren des Türschließers auch in Betracht ziehen. Denn ist die Last der Tür zu hoch, kann es zu Beschädigungen des Schließers kommen.
Handelt es sich um eine Brandschutztür?
Bei Rauch- und Brandschutztüren dürfen nur Türschließer verbaut werden, die nach der EN 1154, EN 1155 bzw. EN 1158 geprüft und ausgestattet sind. Welcher Norm die Türschließer entsprechen müssen, hängt von der Bau- und Funktionsweise ab. Eine der genannten Normen muss beim Einsatz an Brandschutztüren allerdings immer erfüllt sein. Nur durch das Einhalten dieser Bedingung ist im Ernstfall gewährleistet, dass die Tür auch als Sperre fungiert, gut verschlossen ist und bleibt.

Optionen für mehr Komfort

In fast allen Bereichen achten Sie auf Komfort und angenehme Anwendungen, warum dann nicht auch beim Betreten und Verlassen von Räumen oder Gebäuden. Ein komfortables Kommen und Gehen ist einfach zu erreichen. Durch Türschließer lassen sich die Wege angenehmer gestalten. Die richtige Auswahl spielt hierbei eine wichtige Rolle.
Öffnungsdämpfung
Modelle mit Öffnungsdämpfung ermöglichen es, die Tür zwar mit Schwung zu öffnen, der Türschließer federt die überschüssige Energie jedoch ab. Dadurch unterbleibt ein ruckartiges Aufreißen der Tür. Dadurch entsteht eine angenehme Öffnungsgeschwindigkeit für uns, auch das Material der Türscharniere wird geschont. Wichtig sind solche Öffnungsdämpfer beispielsweise vor allem bei Türen, die nach außen zu öffnen sind und ins Freie führen. Durch einen Windstoß können diese sonst schnell zu weit und ruckartig aufgeschlagen werden. Durch die Öffnungsdämpfung, die erst kurz vor dem kompletten Öffnen einsetzt, wird so ein Schutzmechanismus aufgebaut, der Beschädigungen vermeidet.
Öffnungsbegrenzung
Öffnungsbegrenzer hindern die Tür, sich weiter zu öffnen, als gewünscht. Sie minimieren die Türöffnung im Winkel. Viele Türen lassen sich bis 180 Grad öffnen, um ein perfektes Durchkommen zu sichern. Die Öffnungsbegrenzer verhindern, dass die Tür zu weit aufschlägt. Sie werden vor allem dort genutzt, wo der Einsatz von Türstoppern nicht möglich ist, und verhindern ein Anschlagen an Wände oder Möbelstücke durch einen zu großen Öffnungswinkel.
Schließgeschwindigkeit
Die Schließgeschwindigkeit sollte stufenlos regelbar sein, dadurch können Sie die Funktion des Türschließers optimal anpassen. Bei der Einstellung der Geschwindigkeit ist zu berücksichtigen, wie lange man durchschnittlich benötigt, um durch die Tür zu gehen. So kann es zum Beispiel sinnvoll sein, die Schließgeschwindigkeit in Bereichen, die auch als Transportweg für Waren dienen, herunter zu setzen. Das gewährleistet ein bequemes Durchschreiten der Tür. Auch in Hotels nutzt man die Vorteile einer Schließverzögerung und einer Herabsetzung der Schließgeschwindigkeit, da so eine sichere Benutzung der Tür auch mit Gepäckstücken möglich wird. Achten Sie hierbei allerdings auf Türfeststeller, die das Offenhalten einer Tür ohne fremde Hilfe ermöglichen.
Aber Achtung bei Brand- und Rauchschutztüren: Verkeilen Sie diese Türen nie, wenn Sie im Gefahrenfall nicht geschlossen sind, kann sich Feuer und Rauch schneller ausbreiten und hohen wirtschaftlichen wenn nicht gar gesundheitlichen Schaden anrichten.
Schließkraft
Die Schließkraft des gewählten Türschließers sollte variabel einstellbar sein. Zu bedenken ist, dass eine hohe Schließkraft zwar bei Brandschutztüren angebracht ist, aber in anderen Bereichen schnell zu Verletzungen führen kann. In Kindergärten und Schulen ist die Schließkraft von Türen geringer zu halten. So vermeiden Sie, dass die Tür mit zu großer Kraft schließt und es zu Klemmungen und Quetschungen kommt. Durch eine einstellbare Schließkraft minimieren Sie das Unfallrisiko.
Schließbereiche
Wählen Sie einen Türschließer mit mehreren Schließbereichen, dadurch haben Sie den Vorteil, dass Sie die Schließkraft und die -geschwindigkeit für die einzelnen Schließbereiche gesondert einstellen können. So können in dem weiten Schließwinkel die Geschwindigkeit und Kraft höher gewählt werden und zur Dämpfung des Türeinfalls und zur Unfallvermeidung im letzten Stück des Winkels, also dem zweiten Schließbereich, die Werte heruntergeregelt werden. Dadurch kombinieren Sie ein schnelles Verschließen mit einer Geräuschminderung, Materialschonung und Unfallvorbeugung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.