Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Flammschutzmittel

  Flammschutzmittel  (2 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flammschutzmittel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
  • Hersteller:
  • BBT (2)
Funktionen
☐
Übersicht

"Flammschutzmittel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BBT-Antiflame Brandschutzmittel Brandschutzspray B1 Imprägnierung, 5 LiterKanister, Giftfrei-Wasserlöslich-Hochwirksam (1 Angebot) 
Das Problem In Deutschland, Oesterreich und der Schweiz bestehen viele Brandschutzvorschriften. Sie sind nicht nur Länderspezifisch, sondern auch auf Bundeslandebene / Kantonen verschieden. Die oft...
BBT
2050W
ab € 203,27*
pro Stück
 
 Stück
BBT-Antiflame Brandschutzmittel Brandschutzspray B1 Imprägnierung, 500ml Sprayflasche, Giftfrei-Wasserlöslich-Hochwirksam (1 Angebot) 
Das Problem In Deutschland, Oesterreich und der Schweiz bestehen viele Brandschutzvorschriften. Sie sind nicht nur Länderspezifisch, sondern auch auf Bundeslandebene / Kantonen verschieden. Die oft...
BBT
BBT500ml
ab € 86,17002*
pro 3 Stück
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Flammschutzmittel
^

Flammschutzmittel geben mehr Sicherheit

Flammschutzmittel sind Beigaben in Kunststoffen oder Textilien, die in brandgefährdeten Bereichen zum Einsatz kommen. Im Hausgebrauch und im gewerblichen Einsatz werden sie im Rahmen des Brandschutzes verwendet, um Oberflächen und brandgefährdete Objekte zu schützen.

Flammschutz aus der Sprühflasche

Das kleinste erhältliche Gebinde des Flammschutzes ist eine Lösung in der Sprühflasche. Diese handliche Form eignet sich insbesondere für den Einsatz im privaten Bereich oder für kleinere Einsätze im Gewerbe.

Das Brandschutzmittel ist als Sprühflasche oder im Kanister erhältlich, der eine zusätzliche Sprüheinrichtung benötigt. Ein Liter der Flüssigkeit reicht meist für eine Fläche von bis zu zwölf Quadratmetern. Um einen optimalen Flammschutz zu erreichen, wird die Flüssigkeit auf das Objekt aufgesprüht, dazu kann auch ein Drucksprühgerät verwendet werden. Nach einer objektbezogenen Trocknungszeit, bietet die Flüssigkeit größtmöglichen Schutz gegen den Brand.

Die Wirkung

Die Wirkung des Flammschutzmittels ist beeindruckend. Es legt sich als kristalliner Film auf organische Oberflächen und unterbindet ein Entzünden. Wertvoll ist dieser Schutz insbesondere dann, wenn das Objekt mit offenem Feuer in Berührung kommt oder in dessen Nähe steht.

Anwendungsmöglichkeiten

Ein anschauliches Beispiel für eine Anwendungsmöglichkeit ist ein Adventskranz, wie er in der Weihnachtszeit traditionell verwendet wird. Das Nadelholz kann leicht durch die Kerzen entzündet werden. Mit einem Brandschutzspray kann dies verhindert werden. Hierfür muss der Flammschutz jedoch auf den frischen Kranz gesprüht werden, da eine trockene Oberfläche nicht genug Haftgrund bietet.

Einen wichtigen Schutz bietet das Brandschutzspray auch für Papier oder Holz, wie es in Dachstühlen zum Einsatz kommt. Organische Stoffe sind dagegen deutlich schwerer entflammbar.

Das Brandschutzspray ist biologisch abbaubar und ist umweltfreundlich. Sein Einsatz wird überall dort empfohlen, wo organische Materialien in unmittelbarer Brandgefahr stehen. Dies ist unter anderem auch in heißen Sommern und bei hoher Trockenheit der Fall, ebenso bei Gebrauch von offenem Feuer in der Grillsaison und Weihnachtszeit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.