Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: flanellhemd rot, flanellhemd xxxxl, flanellhemd xxxl
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Flanellhemd

  Flanellhemd  (543 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flanellhemd“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Flanellhemd"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   37   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Flanellhemd
^

Ursprünglich ein Arbeitshemd

Das Flanellhemd hat seinen Namen dem besonderen Stoff, aus dem es hergestellt wird, zu verdanken. Es ist ein Hemd, das sich durch seine bequeme und weite Passform sowie durch seine Flanellqualität auszeichnet.

Kariert und sehr praktisch

Flanellqualität bedeutet, dass der Stoff hauptsächlich aus Baumwolle oder Wolle gewebt ist und auf beiden Seiten speziell bearbeitet wird. Durch diese Verarbeitung gewinnt man zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften. So ist ein Flanellhemd ein relativ leichtes, aber dennoch wärmendes Kleidungsstück - also ideal geeignet für Aktivitäten im Freien. Das Hemd wird auch mit Innenfutter angeboten, so dass Sie in den kühleren Monaten eine wärmende Wetterschutzbekleidung haben. Außerdem ist das Material sowohl weich als auch saugfähig. Diese Eigenschaften bieten Ihnen wiederum einen angenehmen und hautsympathischen Tragekomfort. Die reißfeste und somit strapazierfähige Faser erklärt auch den Ursprung als Arbeitshemd. Ein klassisches Flanellhemd hat mindestens eine Brusttasche und ist entweder mit einer Knopfleiste oder mit einem Reißverschluss versehen. Zum klassischen Design gehört ein grobes Karomuster, oft auch in kräftigen Farben wie blau oder rot.

Hemdengrößen

Achten Sie bitte darauf, dass die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Größenangaben machen. Einige verwenden die deutsche, andere die internationale Größeneinteilung. In Deutschland werden Ziffern verwendet, diese entsprechen der Kragenweite (Halsweite) in cm. Internationale Größen werden dagegen in Buchstaben von S wie small (englisch: klein) bis L wie large (englisch: groß) angegeben. Ein vorgesetztes X bedeutet so viel wie „extra“; so heißt beispielsweise XL extra groß.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.