Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fliesenbrechzange knipex
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fliesenbrechzange

  Fliesenbrechzange  (14 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fliesenbrechzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fliesenbrechzange"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Fliesenbrechzange
^

Mit Fliesenbrechzangen Fliesen in die passende Form bringen

Durch bauliche Gegebenheiten ist es fast unmöglich, einen zu fliesenden Bereich ohne Zuschnitt komplett auszufüllen. Um saubere und akkurate Kanten zu erhalten, werden verschiedene Schneid- und Brechwerkzeuge und Spezialzangen eingesetzt. Die Fliesenbrechzange ermöglicht nach dem vorherigen Anritzen der Fliese der gewünschten Bruchstelle, das genaue Abbrechen des Überschusses ohne die Fliese zu beschädigen.

Die Zangenform der Fliesenbrechzange

Im Bereich der Fliesenbrechzangen gibt es unterschiedliche Zangenformen. Es entscheiden die Zangenbacken über die Eignung der Zange für die unterschiedlichsten Arbeiten.
  • Fliesenbrechzangen mit zwei starren Backen sind für einfache Brechvorgänge, bei denen es weniger auf Genauigkeit ankommt, geeignet.
  • Bei Zangen, bei denen eine Backenseite beweglich und geteilt und die gegenüberliegende Backenseite starr gelagert ist, erhalten Sie sehr genaue Brechkanten, da genaue Anpassungen möglich sind. Hier sind filigranere und feine Brüche möglich.
  • Sogenannte Papageienzangen oder Fliesenlochzangen haben eine sehr schmale Schneidebacke und eine gegenüberliegende flache Backe. Sie sind bestens geeignet, um mit einem Fliesenhammer vorgefertigte Löcher in Fliesen in eine saubere Form zu bringen, zu erweitern oder kleinste Fliesenstücke abzubrechen.

Fliesenabmessungen

Zu berücksichtigen ist, welche Fliesendicke gebrochen werden soll. Achten Sie darauf, dass der Backenabstand entsprechend ausgelegt ist. Nur wenn die Fliese optimal in die Fliesenbrechzange eingelegt wird, kann ein sauberer Bruch entstehen. Hierbei ist auch die Tiefe der Zangenbacken zur berücksichtigen, damit die Fliese weit genug zwischen die Backen eingeführt werden kann. Je näher die Bruchkante an den Backen anliegt, umso mehr Kontrolle haben Sie beim Brechen.

Anritzen leicht gemacht

Damit Sie alle nötigen Werkzeugelemente an Ihrer Fliesenbrechzange vorfinden, ist es empfehlenswert, eine Zange mit integriertem Schneidrädchen zu erwerben. Mit diesem kann die Vorarbeit, das Anritzen der Fliesenbruchkante, vor dem eigentlichen Brechvorgang erfolgen. Sie benötigen dann keinen gesonderten Fliesenschneider mehr, sondern haben alles griffbereit in einem Werkzeug vereint. Wichtig ist es, auf auswechselbare Rädchen zu achten, um die Zange dauerhaft vollumfänglich funktionstüchtig zu halten. Zudem sollten diese aus Hartmetall gefertigt sein, damit ein ausreichender Wirkungsgrad und eine ebenso ausreichende Stabilität gewährleistet sind.

Schonauflagen für Fliesenbrechzangen

Um die Fliesenoberfläche gerade bei glasierten und farbig beschichteten Fliesen, beim Brechvorgang nicht zu beschädigen, sind Schonbeläge auf einer Zangenbacke vorteilhaft. Hierdurch wird das kantige Wirken der Kräfte zwar übertragen, aber an der Oberfläche der Fliese abgefedert und Druckbeschädigungen werden vermieden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.