Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Fluter-Rampe

  Fluter-Rampe  (0 Angebote unter 28.219.095 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Fluter-Rampe"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Fluter-Rampe
^

Fluter-Rampe – Lichtgeräte, die für Effekte auf Bühnen sorgen

Fluter-Rampen sind Lichteffektgeräte, die der Ausleuchtung von Bühnen oder großen Hallen dienen. Aber auch in Clubs oder auf öffentlichen Plätzen können die Fluter-Rampen für eine hervorragende Beleuchtung sorgen. Die Lichter dienen in erster Linie dem Show-Betrieb und eigenen sich daher für Musikveranstaltungen, Theatervorführungen oder Lesungen. Ergänzt werden können die Lichtgeräte durch den Einsatz von Bühnenspots, Lauflichtern oder Verfolger-Scheinwerfern.

Ein stabiles Gehäuse sichert die Fluter-Rampe

Da Fluter-Rampen empfindliche Geräte sind, ist ein stabiles Stahlblech-Gehäuse eine wichtige Voraussetzung, damit die Fluter möglichst lange im Einsatz bleiben können. Das Gehäuse schützt die Lichtmaschinen vor äußeren Einflüssen, was gerade dann wichtig ist, wenn die Fluter-Rampen im Außenbereich montiert werden sollen. Ein zusätzlicher Splitterschutz schützt die empfindliche Technik.

Eine sichere Wärmeabführung schützt vor Überhitzung

Da sich Fluter rasch erhitzen können, ist eine Wärmeabführung wesentlich, um das Gerät vor inneren Schäden zu bewahren. Eine Wärmeabführung kann unterstützt werden, indem die Fluter-Rampe selbst nur minimal Wärme entwickeln kann und dennoch eine starke Leistung abgibt. Der Vorteil von LED-Leuchten ist, dass diese nur im geringen Maße Wärme erzeugen.

Eine starke Leuchtkraft durch LED und hochwertige Reflektoren

Die hochwertigen Reflektoren der Fluter-Rampen gestatten eine sehr starke Leuchtkraft des gesamten Gerätes. Das Licht wird an der Reflektor-Oberfläche gespiegelt und in umgekehrter Weise abgegeben. Die LED-Technologie garantiert eine lange Lebensdauer der Glühbirnen und einen sehr niedrigen Gesamtanschlusswert. Die Fluter-Rampen sind so gut wie wartungsfrei und überzeugen durch ihr starkes Abstrahlverhalten.

Die Vorteile einer LED-Beleuchtung

LED-Lampen sind stoß- und vibrationsfest. Sie verfügen über keinen Hohlkörper und können demnach auch nicht implodieren. Dass eine LED-Lampe plötzlich ausfällt, ist unwahrscheinlich. Die LEDs leuchten sehr präzise, sind brummfrei und verfügen über eine gut Blendungsbegrenzung.

Fluter-Bügel halten die Lichtmaschinen

Damit die Fluter-Rampen ordentlich befestigt werden können, gibt es Bügel, mit denen man die Lichter an Wänden oder an speziellen Haltevorrichtungen anbringen kann. Diese Bügel sind sehr stabil und durch Schrauben einfach anzubringen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.