Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fotometer wtw
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fotometer

  Fotometer  (84 Angebote unter 28.008.668 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fotometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fotometer
^

Mit dem Photometer Licht messen

Viele Substanzen geben über ihr Licht-Absorptionsverhalten Aufschluss über ihre Zusammensetzung. Das Photometer erlaubt, Licht im Wellenlängenbereich des Infrarot-, UV- und sichtbaren Lichtes hinsichtlich der Leuchtstärke oder auch der Leuchtdichte zu messen. Die Messung wird durch den Unterschied der Lichtintensität vor und nach dem Eindringen des Lichtes in eine Probelösung ermöglicht. Es gibt unterschiedliche Bereiche, in denen man sich solche Effekte zunutze macht:
  • zur Bestimmung von Konzentrationen in Lösungen in der chemischen Analytik,
  • im Rahmen der Life Sciences,
  • in der medizinischen Diagnostik und optischen Untersuchung,
  • zur Messung der erforderlichen Belichtung in der Photographie oder
  • in der Astronomie, um die Helligkeit von Himmelskörpern zu bestimmen.

Das Filterphotometer

Das Filterphotometer wird benutzt, um farbige oder gefärbte Flüssigkeitsproben auf die Konzentration der Bestandteile hin zu untersuchen. Das Photometer besitzt ein weißes Leuchtmittel, aus dem der zur Untersuchung erforderliche Wellenlängenbereich (die Komplementärfarbe) anstatt wie bei einem Spektralphotometer mit einem Prisma durch einen Filter eingestellt wird. Der Strahl geht durch die Küvette mit der Probe, wird absorbiert und abgeschwächt, bevor er auf dem Rückweg auf der Photozelle auftrifft. Die Abschwächung lässt einen direkten Rückschluss auf die Konzentration der Stoffe in der Probe zu.

Das Flammenphotometer

In der Analytik macht man sich zunutze, dass manche Atome bei Erhitzung mit einer Flamme, oft ganz von alleine Licht in einer bestimmten Wellenlänge abgeben. Daher wird das vom Objekt ausgesandte Licht gemessen und am Photometer diese Wellenlänge eingestellt, damit man fündig wird.

Medizinische Photometer

In der medizinischen Diagnostik werden Photometer zur Untersuchungen von Flüssigkeiten wie Blut eingesetzt. Während mit einem Spektrometer eine quantitative und qualitative Analyse im sichtbaren Wellenlängenbereich möglich ist, kann mit einem reinen Photometer in einem kleinen Wellenbereich nur eine quantitative Analyse erfolgen.

Das Spektralphotometer

Das Spektralphotometer ermöglicht eine Messung des Lichts nicht nur innerhalb unseres sichtbaren Bereichs. Je nachdem, was gemessen werden soll, spielt auch das UV-Licht bzw. Infrarotlicht eine Rolle. Um DNA-Proben zu bearbeiten wird ein Spektrum ab 250 nm benötigt. Man sollte daher in der Auswahl des optimalen Spektralphotometers auf den Bereich des messbaren Spektrums achten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.