Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Frostschutzprüfer

  Frostschutzprüfer  (32 Angebote unter 28.009.863 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Frostschutzprüfer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Frostschutzprüfer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Frostschutzprüfer
^

Frostschutzprüfer - Regelmäßige Kontrolle leicht gemacht

Ein ausreichender Frostschutz ist im Winter sowohl für den Kühler, den Motor als auch für die Scheibenwaschanlage ein Muss, um das Fahrzeug auch bei besonders niedrigen Temperaturen einsatzbereit zu halten. Ein Frostschutzprüfer ist notwendig, um die Funktionalität des Frostschutzmittels zu gewährleisten. Er wird damit zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Werkstattausstattung.

Verhindern Sie Frostschäden

Neben dem Einfrieren der Scheibenwaschanlage kann es durch zu altes Frostschutzmittel oder unterdosierte Beimengungen zu erheblichen Schädigungen am Fahrzeuginnenleben kommen. Durch eingefrorene Kühlflüssigkeiten können nicht nur der Kühler und die Zuleitungen geschädigt werden, im schlimmsten Fall überhitzt der Motor durch die mangelnde Kühlung. Dies lässt sich verhindern, indem Sie einen Frostschutzprüfer einsetzen, um einen genauen Überblick zu erhalten, ob das Kühlmittel oder die Scheibenwaschflüssigkeit ausreichend mit dem Frostschutzzusatz versetzt ist.
Auch beim Betrieb von Industrieanlagen, Heizungen und Solaranlagen kann es durch mangelnden Frostschutz zu schwerwiegenden Defekten kommen. Soweit der Frostschutz chemisch mittels Frostschutzmittel erzielt wird und nicht durch eine Begleitheizung die Sicherung vor Frost erfolgt, ist es auch hier unbedingt nötig, eine regelmäßige Prüfung durchzuführen.

Temperaturschwankungen

Besonders ratsam ist es, auf jene Prüfer zurückzugreifen, die Temperaturschwankungen bei der Messung selbstständig ausgleichen, da bei abweichenden Temperaturen der zu messenden Flüssigkeit – beispielsweise im Kühlbereich oder in der Scheibenwaschanlage - ohne den Ausgleich unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden.

Temperaturbereich

Je nach Ortslage ist der Frostschutz unterschiedlich stark zu wählen. In unseren Breitengraden ist ein Frostschutz bis zu -30 Grad Celsius unbedingt anzustreben. Der Frostschutzprüfer sollte demnach auch das entsprechende Spektrum der Messergebnisse ausweisen können. Sinnvoll ist eine Anzeige von -5 bis -40 Grad Celsius - so können Unter- oder Überdosierungen ebenso betrachtet und durch Zugabe der mangelnden Flüssigkeit ausgeglichen werden. Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, sollte der Frostschutzprüfer zudem über eine Direktablesung, die unabhängig von der Positionierung des Prüfgerätes funktioniert, verfügen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.