Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Funkkopfhörer

  Funkkopfhörer  (1.351 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Funkkopfhörer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Funkkopfhörer"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   91   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Funkkopfhörer
^

Hervorragender Klanggenuss durch Funkkopfhörer


Sie wollen Ihre Lieblingsmusik im ganzen Haus oder in der Wohnung hören, ohne dabei jemanden zu stören? Dann kommen Sie um Funkkopfhörern nicht herum. Egal, ob klassische Musik, Oldies, Pop oder Rock – ein Funkkopfhörer bietet Ihnen absoluten Hörgenuss und gleichzeitig Mobilität. Sie können sich frei bewegen und dabei den musikalischen Klängen lauschen. Auch das beliebte Fernsehprogramm oder den Lieblingsfilm auf DVD oder Blue ray kann über Funkkopfhörer genossen werden.

Die ganze Welt der Kopfhörer

Kopfhörer sind elektroakustische Wandler, die Wechselspannung in akustische Schwingungen wandeln. Diese Schwingungen werden dann in Form eines Kopfhörers direkt in das Ohr geleitet. Da es mittlerweile nahezu für jedes Anwendungsgebiet die verschiedensten Kopfhörer gibt, fällt die Entscheidung oftmals nicht leicht, das richtige Modell zu finden. Kabellos oder Kabelgebungen, In-ear, stereo oder mono. Kopfhörer unterscheiden sich nicht nur im Aussehen stark voneinander, sondern es kommen auch noch die unterschiedlichsten Techniken zum Einsatz, die alle ihre Vor- und Nachteile besitzen. Die wohl bekannteste Form sind die Ohrhörer, die man beim Musik hören z. B. mit einem MP3-Player verwendet. Daneben gibt es noch die Muschelkopfhörer, die offen oder geschlossen sind und so entweder auf die Ohrmuschel gelegt oder vom Ohr völlig umschlossen werden.

Infrarot oder Bluetooth?

Infrarot: Bei dieser Übertragungstechnik wird ein Lichtsignal vom Sender ausgegeben, der wiederum vom Empfänger aufgenommen wird. Nachteil bei dieser Variante ist, dass der Musikgenuss schnell getrübt werden kann. Denn ein Verlassen des Raumes ist nicht möglich, da Sender und Empfänger Sichtkontakt benötigen. Die Übertragung via Bluetooth ist hierbei eindeutig die bessere Wahl.
Bluetooth: Die Übertragung der Signale mittels Bluetooth bietet gegenüber Infrarot schon deutlich mehr Vorteile. Ein Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, wie bei Infrarot, ist nicht mehr erforderlich. Des Weiteren ermöglicht Bluetooth auch die Verbindung mit Mobiltelefonen oder Notebooks, die über Bluetooth verfügen. Sollte dies nicht der Fall sein, kann man alternativ auf einen Bluetooth-Stick zurückgreifen.

Funkkopfhörer, die Sie nie wieder absetzen wollen

Funkkopfhörer bieten nicht nur ein brillantes Klangerlebnis, sie sind auch in den verschiedensten modernen Designs erhältlich. Durch ihre ergonomische Form – meist durch ein selbstjustierendes Bügelband und gepolsterte Ohrmuscheln – merken Sie die Kopfhörer kaum und wollen diese gar nicht wieder absetzen.
Bei Kopfhörern mit einer geschlossenen Form werden Außengeräusche recht gut unterdrückt. Wenn Sie nicht nur Musik über Kopfhörer genießen wollen, sondern auch das Programm im Fernseher, benötigt man noch einen Adapter für den Scart- oder Cinch-Ausgang. Dieser ist zum Teil im Lieferumfang enthalten.

Eine benutzerfreundliche Bedienung am Kopfhörer selbst ermöglicht verschiedene Einstellungen z. B. Höhen und Tiefen mit einer einzigen Handbewegung. Durch eine kabellose UKW-Übertragung können Sie auch Musik genießen, wenn Sie in einem anderen Raum sind.
Viele Menschen hören gern laute Musik. Doch unterschätzen Sie nicht, dass dies Ihr Hörvermögen verschlechtern kann.

Akkulaufzeit variiert

Für den kabellosen Hörgenuss benötigt man Akkus, die meist in der Ohrmuschel integriert sind. Ihre Laufzeit ist vom jeweiligen Akku abhängig. Sie kann bei vollen Akkus über zehn bis fünfzehn Stunden betragen, was aber auch vom Produkt selbst abhängt. Sehr oft ist der Sender auch gleichzeitig die Ladestation, wo die Akkus wieder aufgeladen werden.
Die Funkreichweite als auch der Frequenzbereich der Kopfhörer ist unterschiedlich und variiert von Hersteller zu Hersteller.

Headsets – für die mobile Kommunikation

Eine Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon stellt das Headset dar. Es wird immer häufiger in der mobilen Kommunikation verwendet und hat die gleichen Aufgaben wie ein Telefonhörer. Ein Headset hat jedoch einen entscheidenden Vorteil: da es am Kopf bzw. am Ohr befestigt ist, haben Sie beide Hände frei. So können Sie telefonieren und gleichzeitig andere Dinge erledigen. Es kann z. B.  an ein Telefon, Handy und Computer angeschlossen werden und erleichtert dadurch die Kommunikation.

Sie suchen mehr aus dem Bereich Kommunikation?

Unter dem Stichwort Hardware, Software, Telekommunikation finden Sie diverse Produkte - von PCs, Druckern über Server oder Workstations. Aber auch im Bereich EDV lässt das Sortiment nichts zu wünschen übrig. Produkte rund  um Software, Toner, Scanner oder Sticks werden angeboten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.