Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gabelstapler-Kehrbesen

  Gabelstapler-Kehrbesen  (16 Angebote unter 28.030.901 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gabelstapler-Kehrbesen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gabelstapler-Kehrbesen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gabelstapler-Kehrbesen
^

Gabelstapler-Kehrbesen – Einfach flexibel bei Reinigung und Winterdienst

Gabelstapler-Kehrbesen sind das perfekte Element für alle Trägerfahrzeuge mit Gabelzinken, um sie bei Kehrarbeiten einsetzbar zu machen. Reinigungsarbeiten sind auf jedem Firmengelände erforderlich, warum hier also nicht die vorhandenen Mittel wie Radlader oder Stapler nutzen und Kosten sparen? Egal, ob beim Beseitigen von Baustellenverschmutzungen oder dem Entfernen von Spänen und Verschmutzungen in Produktions- und Lagerhallen, dem schnelle Entfernen von Laub von Parkplätzen oder beim Räumen von Schnee im Winter, der Kehrbesen bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Kreieren Sie Ihre persönliche Kehrmaschine.

Der Anbau

Der Kehrbesen ist in kürzester Zeit an die Gabelzinken des Trägerfahrzeuges montiert. Wichtig hierbei sind die Berücksichtigung des Gabelzinkenquerschnittes und das Gabelzwischenmaß. Diese beiden Parameter der vorhandenen Gabelzinken sind wichtig, um einen passenden Kehrbesen für den Stapler auszuwählen. Bei entsprechender Kompatibilität lässt sich der Kehrbesen dann einfach durch die vorhandenen Einfahrtaschen mit den Gabelzinken verbinden. Eine Abrutschsicherung sorgt für den nötigen Halt.

Die Bürstenelemente

Die Bürstenelemente sind das Verschleißteil am Kehrbesen für Gabelstapler. Achten Sie daher darauf, dass die Elemente einzeln austauschbar sind. Je mehr Elemente vorhanden sind, desto besser. Durch den Einzelaustausch halten Sie Ihre Verbrauchskosten besonders niedrig. Die Bürsten müssen je nach Anforderung und Einsatz gewählt werden. Robuste Borsten sorgen bei groben Verschmutzungen für ein optimales Reinigungsergebnis, feine Verschmutzungen und Staub lassen sich mit dünneren Borsten besser bekämpfen. Damit ein gutes Reinigungsergebnis erzielt wird, müssen ausreichend Borstenreihen zur Verfügung stehen. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist eine Komplettauflage auf dem Untergrund während der Reinigung umzusetzen.

Die Räum- und Kehrbreite

Die breite des Gabelstapler-Kehrbesens bestimmt, welche Breite Sie in einem Arbeitsgang fegen können. Achten Sie darauf, den Kehrbesen nicht zu groß zu dimensionieren, damit auch Durchgänge durchfahren und Ecken erreicht werden können. Um die Wirkung zu optimieren, sollte der Gabelstapler-Kehrbesen zumindest einfach schwenkbar sein. Damit kehren Sie den Schutz zur Seite und schieben ihn nicht permanent vor dem Kehrbesen her. Individuelles Schwenken nach rechts oder links sorgt dafür, dass die die Arbeitsrichtung an die Gegebenheiten der zu kehrenden Fläche angepasst werden kann.

Magnetisch

Eine weitere Möglichkeit, den Werkstattbereich zu reinigen sind Magnetbesen. Diese sollten Sie wählen, wenn magnetische Späne aufgenommen und entfernt werden sollen. Damit erreichen Sie bei diesen Anforderungen das Beste Kehrergebnis. Zusätzlich wird das Material auch gleich aufgenommen und gesammelt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.