Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ganzglasspritze

  Ganzglasspritze  (57 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ganzglasspritze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ganzglasspritze"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ganzglasspritze
^

Die Ganzglasspritze -  eine Laborspritze für besondere Anwendungen

Die Ganzglasspritze ist eine typische Laborspritze. Sie gibt es entgegen ihrer Bezeichnung auch zum Teil mit einem Konus aus Metall, der als Luer-Anschluss spitz zuläuft und mit anderen Luer-Adaptern universell verbindbar ist. Der große Vorteil dieser Glasspritzen ist, dass sie auch sehr hohen Temperaturen der Medien standhalten, da die Spritzen aus einem Zylinder und Kolben aus Borosilikatglas bestehen und somit Temperaturen von weit über 260 Grad Celsius aushalten.

Beispiele eines medizinischen Anwendungsbereichs

Ganzglasspritzen werden wegen der Leichtgängigkeit des Kolbens beispielsweise zur Sklerosierung eingesetzt, also zur Behandlung von Krampfadern. Zudem werden Ganzglasspritzen mit einer einsilikonierten Kanüle und einer Dichtung zwischen Kolben und Zylinder aus plastischen Polymeren auch gerne Pharmaunternehmen zur sterilen Befüllung mit Medikamenten zur Verfügung gestellt, ohne dass eine Schwergängigkeit des Kolbens befürchtet werden muss, wie etwa für Insulinspritzen.

Ganzglasspritzen in Laboren

In Laboren werden Ganzglasspritzen eingesetzt, um sehr heiße Medien zu dosieren, damit man sie analysieren oder mischen kann. Daher werden Ganzglasspritzen häufig, auch wenn sie weniger gasdicht oder flüssigkeitsdicht sind, im Bereich der Lebensmittelprüfung, Physik, Chemie oder Biologie genutzt.

Zur Dichtigkeit der Spritzen

Der Einsatz von Dichtmitteln wie Gummi zwischen Zylinder und Kolben in Ganzglasspritzen führt häufig zu einer Schwergängigkeit des Kolbens. Muss eine Spritze gas- oder flüssigkeitsdicht sein, sollte man ggf. auf andere Spritzen ausweichen oder einen etwas teureren Präzisionsschliff des Glases nutzen.

Volumenangaben, Graduierung

Die Volumenangaben der Ganzglasspritzen erfolgen überwiegend in Millilitern. Die Graduierung kann in mehr oder weniger großen Schritten erfolgen. In der Regel ist eine Kalibrierung der Spritze bereits beim Hersteller erfolgt. Je kleiner die Dosierung ist, desto eher sollte eine Graduierung in Unterteilungen von 0,1- oder besser 0,01-ml-Schritten genutzt werden.

Sterilisierbarkeit

Achten Sie im Falle eines Einsatzes der Ganzglasspritze im humanmedizinischen Bereich unbedingt auch darauf, ob und bis zu wieviel Grad Celsius sich die Spritze sterilisieren lässt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.