Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Garderobenleisten

  Garderobenleisten  (543 Angebote unter 28.219.095 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Garderobenleisten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Garderobenleisten"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   37   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Garderobenleisten
^

Die Garderobenleiste zum Aufhängen von Kleidung und Accessoires

Ist das Platzangebot im Raum eher kleiner bemessen, so gibt es eine gute Alternative zur komplexen Garderoben-Schränken oder Garderobenanlagen. Zur optimalen Aufbewahrung von Hut, Mantel oder Jacke eignet sich beispielsweise auch eine moderne und formschöne Garderobenleiste. Sie kann unter anderem in Empfangsbereichen, Büros oder auch in Wartebereichen von Arztpraxen gut angebracht werden. Bei Bedarf kann sie durch einen passenden Garderobenständer ergänzt werden. Ein darunter passender Schirmständer macht den Eingangs-oder Wartebereich für Gäste, Patienten oder Kunden perfekt.

Einsatzbereiche und Modelle von Garderobenleisten

Für gastronomische Bereichen sind Garderobenleisten beispielsweise ein unverzichtbares Einrichtungselement. Sie können am Eingang oder in Nähe der Sitzbereiche an der Wand angebracht werden, sodass der Gast seine Kleidung direkt im Auge hat. Aber auch in Eingangsbereichen, als Hotelbedarf-Deckung, in Büros, Werkstätten oder überall dort, wo Kleidung sofort griffbereit soll (beispielsweise Berufsbekleidung), sind die hilfreichen Garderobenleisten unabdingbar geworden. Dabei variieren die Modelle von geraden bis hin zu geschwungenen, zierlichen oder wuchtigen Formen.

Der Leistenwerkstoff – moderne, langlebige und rustikale Modelle

Langlebiges Aluminium und (gebürsteter) Edelstahl oder Stahl verleihen der Räumlichkeit nicht nur ein modernes Ambiente, sondern das Material fügt sich auch optisch perfekt in jeden Bereich ein. Kunststoff als weiterer, neutraler Leistenwerkstoff steht ebenfalls zur Verfügung. Holz ist eher die rustikale Variante einer Garderobenleiste, welche Traditionsbewusstsein und Gemütlichkeit ausstrahlt. Kurze Garderobenleisten verfügen meist über bis zu drei Haken, lange Modelle können bis zu 20 Haken aufweisen. Die Höhen der Leisten variieren dabei von äußerst schmal (unter einem Zentimeter) bis hin zu Höhen über drei Zentimeter.

Die Leisten nebeneinander platzieren

Sollen gleich zahlreiche Kleidungsstücke gut aufbewahrt werden, so können Garderobenleisten unterschiedlicher Länge und Höhe auch untereinander versetzt angebracht werden, sofern die Wand eine solche Montage zulässt. Auf diese Weise kann viel Kleidung auf kleinstem Platz untergebracht werden.

Weitere Garderoben-Elemente

Ist das Platzangebot noch kleiner bemessen, so können auch ein Garderobenständer oder alternativ einzelne Garderobenhaken gewählt werden. Wandgarderoben, welche an einer Wand montiert werden, sind ebenfalls eine empfehlenswerte Möglichkeit, das Platzangebot optimal zu nutzen. Soll Kleidung knitterfrei aufgehängt werden, können zahlreiche Kleiderbügel-Modelle gewählt werden, welche auf den Haken der Garderobenleiste aufgehängt werden können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.