Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Gashahnfett

  Gashahnfett  (0 Angebote unter 28.219.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Gashahnfett"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Gashahnfett
^

Gashahnfett als hochwertiger Schmierstoff für Gasleitungen

Das Gashahnfett ist ein bewährtes Kontaktmittel für Gasleitungen. Es findet seinen Einsatz im gewerblichen Bereich, um die professionelle Schmierung von Ventilen oder Hähnen von gewerblichen und auch privaten Geräten zu garantieren.

Professionelles Fett für die Leitungsverbindung

Das Gashahnfett ist ein Schmiermittel für die Verlegung und Wartung von Leitungen aus
  • Metall,
  • Kunststoff oder
  • Glas.
Es wird auf die Hähne und Ventile der Leitung gegeben, um eine lange Lebensdauer bei optimaler Handhabung zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete des Gashahnfettes sind insbesondere für Gasventile und Gashähne zu finden, die sich in gewerblich und privat genutzten Gebäuden befinden. Das Gashahnfett eignet sich für Leitungen im Haupt- und Nebenbereich.

Gashahnfett ist hochviskos

Das Gashahnfett zeichnet sich durch seine hohe Wasserbeständigkeit aus. Durch diese Eigenschaft eignet es sich optimal für die Montage und Wartung von Leitungen. Es besteht aus einem Mineralöl in Verbindung mit Festschmierstoffen und Verdickern. Das Gashahnfett weist keinen Tropfpunkt auf und kann in Temperaturbereichen von 0°C bis +160 °C verwendet werden.

Einschränkungen in der Anwendung

Das Gashahnfett ist ein Spezialfett, das mit den meisten gebräuchlichen Leitungsmaterialien eingesetzt werden kann. Bei einigen Kunststoffen kann der Kontakt mit dem Schmiermittel zu Problemen führen. Die entsprechenden Stellen können schrumpfen. Die Materialveränderungen rufen eventuell Spannungsrisse hervor und wirken negativ auf die Lebensdauer der Leitungen ein. Dies betrifft insbesondere Elastomere, deren Festigkeit unter dem Einfluss des Gashahnfettes nachlassen könnte. Vor dem Einsatz des Schmiermittels mit diesen Materialien sollten sie getestet beziehungsweise Rücksprache mit dem Hersteller gehalten werden.

Vorbereitung und Auftrag des Gashahnfettes

Vor dem Auftrag des Gashahnfettes sollte die zu schmierende Stelle gereinigt werden. Es dürfen keine korrosiven Bestandteile, Verschmutzungen oder Anhaftungen auf der Oberfläche verbleiben. Das Gashahnfett kann mit allen gebräuchlichen Hilfsmitteln aufgetragen werden. Hierzu zählen:
  • Pinsel und Fettspachteln,
  • Fettpresse und
  • automatische und zentrale Vorrichtungen für die Schmierung.
Für die zuverlässige Wirksamkeit und saubere Verarbeitung wird von der Menge des Gashahnfettes beeinflusst. Hierbei gilt: So wenig Fett wie möglich, aber so viel Fett wie für die Kontaktstelle nötig ist.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.