Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gehstock

  Gehstock  (305 Angebote unter 28.022.593 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gehstock“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gehstock
^

Der Gehstock als Hilfsmittel in der Rehabilitation

Der Gehstock ist ein Rehabilitationshilfsmittel und kann sowohl im Wohnraum als auch im Außenbereich verwendet werden. Die verschiedenen Modelle dienen Menschen mit einer Gehbehinderung, die beispielsweise durch einen Unfall und eine Fehlfunktion des Bewegungsapparates hervorgerufen wurde, als notwendiges Hilfsmittel. So können sie sich darauf abstützen und gleichzeitig Skelettabschnitte entlasten. Je nach Schwere der Gehbehinderung können Gehstöcke auch beidseitig zum Einsatz gebracht werden.
Ein Gehstock wird auch außerhalb des medizinischen Bereichs z. B. als Wander- oder Spazierstock verwendet.

Die einfache Variante des Gehstocks

Der einfache Gehstock besteht in der Regel entweder aus einem Metallrohr, das mit einem rutschfesten Gummi am unteren Ende versehen ist, oder aus stabilem Holz. Der Griff des Stockes ist funktionell geschaffen und bietet dem Benutzer die Möglichkeit, sich darauf aufzustützen. Einige Modelle sind individuell anpassbar und können auf die benötigte, optimale Höhe verstellt werden. Bei der einfachen Variante spielt es keine Rolle, ob der Gehstock auf der rechten oder linken Seite angewendet wird. Die große Auswahl an verschiedenen Modellen für Damen oder Herren oder Materialien z. B. Mahagoni lässt keine Wünsche übrig.

Der Gehstock mit einem anatomisch geformten Griff

Diese Form des Gehstocks besteht ebenfalls aus einem Metallrohr, das mit einem rutschsicheren Gummi am unteren Ende ausgestattet ist. Die angebrachten Handgriffe sind jedoch bei diesen Modellen direkt für entweder rechts oder links geformt, so dass sie auch nur auf der dafür vorgesehenen Seite verwendet werden können. Zudem verfügen die Griffe über eine anatomische Form, die es dem betreffenden Verwender möglich macht, den Griff mit seinen Handflächen optimal zu umschließen und sich darauf sicher abzustützen. Die Gehstöcke können auch in der Höhe verstellt und angepasst werden.
Weitere Hilfsmittel wie z. B. eine Gehstützenhalterung oder einen Rollator finden Sie unter dem Stichwort Pflegebedarf.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.