Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gelschreiber

  Gelschreiber  (849 Angebote unter 28.011.736 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gelschreiber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gelschreiber"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   57   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gelschreiber
^

Gelschreiber als praktisches Schreibgerät

Gelschreiber sind Schreibgeräte, die sich durch eine einfache Handhabung, gute Griffigkeit und durch einen meist deckenden Tintenauftrag auszeichnen. Sie haben sich daher längst als praktische Alternative zu herkömmlichen Kugelschreibern etabliert. Die Schreibgeräte verfügen im Gegensatz zu Feinschreibern meist über einen in der Spitze eingearbeitenden Ball, welcher die Farbe bei Papierkontakt gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt, ohne das ein Druck ausgeübt werden muss. Andere verfügen über eine herkömmliche Fasermine, die das Farbgel oder die Tinte abgibt.

Die Griffzone

Viele Gelschreiber sind mit einer gummierten oder weichen, mit Noppen versehenen Griffzone ausgestattet. Damit werden zum einen Druckstellen an den Fingern vermieden, zum anderen verhindern Noppen oder Rillen das Abrutschen der Fingerspitzen beim Schreiben.

Sicht auf den Tintentank

Einige Gelschreiber verfügen über ein im Griff eingearbeitetes Sichtfeld auf den Tintentank. Hinter der durchsichtigen Kunststoffabdeckung wird der Tintenvorrat sichtbar, sodass auf einen Blick festzustellen ist, wie lang mit dem Stift noch geschrieben werden kann und wann der Tank gegebenenfalls ausgetauscht werden muss. Einige Modelle verfügen über austauschbare Gelminen, die bequem ersetzt werden können.

Gelschreiber mit oder ohne Clip?

Die Gelschreiber sind mit oder ohne Clip erhältlich. Dieser kann entweder am Griffende oder an der dazugehörigen Schutzhülle angebracht sein. So kann der Stift auch ganz bequem am Schreibblock oder in der Brusttasche befestigt werden.

Tinte: unterschiedliche Farben und Arten

Gelschreiber sind – im Gegensatz zu herkömmlichen Kugelschreibern – in vielen verschiedene Farben erhältlich. Dabei kann es sich um die klassischen Farben wie schwarz, rot oder blau handeln, oder aber um spezielle Effektfarbe, die glitzert oder einen Metalleffekt aufweist. Einige Schreiber sind mit schnelltrocknender oder dokumentenechter Tinte gefüllt, sodass sich die Schreiber auch für Linkshänder oder zum Unterzeichnen von Dokumenten eignen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.