Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gesichtsbräuner efbe-schott
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gesichtsbräuner

  Gesichtsbräuner  (1 Angebot unter 28.009.789 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gesichtsbräuner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gesichtsbräuner"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gesichtsbräuner SC GB 836 C N (1 Angebot) 
2-in-1 Lichttherapie-Bräuner mit 6 UV-A-Speziallampen, die blau- und pinkfarbenen UV-A-Röhren sorgen nicht nur für eine leichte Bräunung, sie können sich auch positiv auf den Körper auswirken, die ...
Efbe Elektrogeräte
428650
ab € 119,41*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Gesichtsbräuner
^

Der Gesichtsbräuner für ein frisches Aussehen und einen gesunden Teint

Gesichtsbräuner sind Körperpflegegeräte, die speziell für die Besonnung des Gesichtes und Teile des Oberkörpers ausgelegt sind. Vor allem im Winter und kalten Monaten wird man durch Mangel an Sonnenschein sehr blass und fühlt sich schlapp. Eine gute Möglichkeit, sich auch in der dunklen Jahreszeit eine gesunde Gesichtsfarbe zu erhalten und Energie zu tanken, sind Solarien. Da manche Menschen nicht immer eine komplette Besonnung unter einem Ganzkörperbräuner wünschen oder aufgrund von Erkrankungen nicht den ganzen Körper der UV-Strahlung aussetzen können, sollten immer Gesichtsbräuner in einem Sonnenstudio zur Verfügung stehen. Je nach Wunsch kann mehr oder weniger des Oberkörpers damit gebräunt werden.

Große und kleine Gesichtsbräuner sind vielseitig einsetzbar

Die Gesichtsbräuner gibt es - wie andere Solarien auch - in verschiedenen Stärken. Sie verfügen über mehrere Röhren, die schwach, mittel oder stark wirken. Als Alternative gibt es auch Hallogenid Hochdruckstrahler mit nur einer UV-A-Röhre. Die meisten Modelle werden ganz einfach aufgestellt und lassen sich platzsparend aufbewahren. Somit können kleinere Ausführungen auch in Beautysalons mit wenig Stellmöglichkeiten als zusätzlicher Service angeboten werden. Größere Gesichtsbräuner gibt es auch mit Flügeltüren zum Aufklappen, damit ist eine gleichmäßige Besonnung von drei Seiten möglich. Die Geräte sind in der Regel sehr leicht zu bedienen und viele davon individuell einstellbar.

Was gibt es zu beachten bei der Verwendung?

Wie bei jeder Besonnung durch Solarien sollte vor der Benutzung eine Hauttypanalyse mit den Kunden durchgeführt werden. Menschen mit blasser Haut und Sommersprossen (Hauttyp 1) müssen besonders vorsichtig sein Sie dürfen sich bei den ersten Besonnungen nur für kurze Zeit sehr schwachen Röhren aussetzen und gegebenenfalls auch auf den passenden Hautschutz wie beispielsweise etwas Sonnenschutzcreme zurückgreifen, denn sonst besteht die Gefahr von Verbrennungen. Auch  müssen mögliche Erkrankungen, Hautprobleme und die Einnahme von Medikamenten vorher mit den Kunden abgeklärt werden. Diese Faktoren können ebenfalls zu unerwünschten Hautproblemen führen. Eine ausführliche Beratung der Kunden sollte deshalb durch geschultes Personal stattfinden. Die Geräte dürfen zur Sicherheit nur mit intakten Röhren verwendet werden. Sobald eine Röhre nicht mehr funktioniert, muss sie vor der nächsten Besonnung ausgetauscht werden. Die Oberflächen lassen sich selbstverständlich mit den Reinigungsmitteln für Sonnenbänke problemlos und schnell desinfizieren.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.