Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gewindebürste

  Gewindebürste  (0 Angebote unter 28.218.889 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Gewindebürste"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Gewindebürste
^

Die Gewindebürste für die Oberflächenverbesserung

Die Gewindebürste stellt ein technisches Werkzeug dar gehört zu den Werkstattbürsten in Industrie, Handwerk und Bildung. Gewindebürsten gibt es in der konventionellen Form wie die Handdrahtbürsten oder aber in der runden Form mit ringförmig abstehenden, in der Mitte eingedrillten Borsten. Der Besatz kann aus harten Metallen wie Stahl, Edelstahl oder Legierungen bestehen, ebenso wie auch aus weichen Materialien wie Messing, Rosshaar oder Nylon. Die Gewindebürste wird auch als Uhrmacherbürste bezeichnet.

Die runden Gewindebürsten

Die runden Gewindebürsten werden oft durch einen längeren Stiel aus gewundenem Draht ergänzt und sind daher biegsam. Dadurch können Innenrohre problemlos von Verschmutzungen wie Ablagerungen, Rost oder Schlamm befreien oder Späne entfernen, die durch Gewindeschnitte oder Rohrverkürzungen entstanden sind. Die runden Bürsten besitzen meistens Borsten aus Stahl oder Edelstahl, wenn sie nicht rosten sollen, aber auch mit Wasser in Kontakt kommen. Die runden Bürsten werden auch gerne als Innenbürsten bezeichnet. Mit diesen runden Bürsten lassen sich auch die Läufe von Waffen wie Schießgewehren oder Pistolen reinigen und fetten.

Die eckigen Gewindebürsten

Die eckigen Gewindebürsten sehen den Handdrahtbürsten mit der rechteckigen Form und dem rechteckigen Querschnitt sehr ähnlich. Anstatt der geraden Form gibt es hier auch leicht gebogene Formen, wobei der Bürstenkopf eine sanfte Biegung nach oben macht. Der Besatz dieser Gewindebürsten ist meist sehr weich und besteht aus Rosshaar oder Nylon. Die eckigen Gewindebürsten sind Außenbürsten und dienen der Reinigung von Gewinden, nachdem sie in spanendem Herstellungsverfahren gefertigt wurden oder von Zündkerzen von Fett, Dreck und Rußpartikeln bei Motorwartungen von LKW und PKW. In letzterem Fall ist ein Besatz aus Kunststoff besser als ein Naturbesatz, der sich nicht ausreichend reinigen lassen würde. Der Naturbesatz hat bei trockenen Reinigungsvorgängen einen Vorteil, weil das Rosshaar meist einen doppelt so dicken Durchmesser besitzt wie Messing oder Perlon mit 0,15 Millimeter und daher sehr effektiv wirkt.

Die Anzahl der Reihen

Bei eckigen Bürsten wird der „Igel“, also die Arbeitsfläche, in Reihen aufgeteilt. Gewindebürsten besitzen zwischen drei und fünf Reihen. Je mehr Reihen, desto effektiver arbeitet die Bürste.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.