Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gleitverschlussbeutel

  Gleitverschlussbeutel  (171 Angebote unter 27.967.643 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gleitverschlussbeutel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gleitverschlussbeutel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gleitverschlussbeutel
^

Gleitverschlussbeutel: Die einfache Handhabung

Ein Gleitverschlussbeutel stellt ein praktisches Hilfsmittel beim Aufbewahren, Verpacken oder Transportieren dar. Sie bestehen meist aus Kunststoff bzw. einer PVC-Weichfolie, welche an drei Seiten geschlossen ist. Auf der vierten Seite befindet sich eine Kunststoffschiene, über welche der Beutel ähnlich wie bei einem Reißverschluss geöffnet und geschlossen werden kann. Durch die Wiederverschließbarkeit können Gleitverschlussbeutel mehrfach benutzt werden. Die Verwendung eines Gleitverschlussbeutels bietet den Vorteil, dass die darin aufbewahrten Gegenstände sicher vor Staub, Feuchtigkeit, Nässe und Kratzern sind. Der verwendete Kunststoff sorgt dafür, dass der Gleitverschlussbeutel über eine hohe Festigkeit und eine enorme Wasserbeständigkeit verfügt.

Praktisches Arbeiten

Ein Gleitverschlussbeutel wird in den verschiedensten gewerblichen sowie auch in privaten Bereichen verwendet. In Büros und anderen Betrieben besteht die Möglichkeit, einen Gleitverschlussbeutel zum Aufbewahren von Kleinkram in einem Ordner einzusetzen. Hierfür sind Modelle mit einer Lochung auf der linken Seite geeignet. Ein verstärkter Abheftrand erhöht die Haltbarkeit und vereinfacht das Einsortieren in den Ordner. Idealerweise werden hierfür Beutel in Ordnergröße, also grundsätzlich in DIN A4 gewählt. Der Einsatz von farblosen Beuteln bietet in allen Bereichen den Vorteil, dass der Inhalt auch von außen gut sichtbar und erkennbar ist. Daher ist eine Beschriftung des Beutels grundsätzlich überflüssig. Lediglich wenn farbige oder undurchsichtige Gleitverschlussbeutel verwendet werden, kann mit einer Beschriftung auf den Inhalt hingewiesen werden. Dafür werden entweder entsprechende Etiketten oder auch Stifte eingesetzt, die auf der Folie halten. Je nach Verwendungszweck besteht auch die Möglichkeit, den Gleitverschlussbeutel zu bedrucken. Da die Beutel meist auch bedruckbar sind, bietet es sich an, den Beutel zum Verpacken von kleinen Waren und gleichzeitig als Werbeträger einzusetzen. Dabei handelt es sich um eine langlebige Werbeplattform aus Kunststoff, die individuelle Aufdrucke bespielsweise mit Firmenlogos enthalten kann.

Verschiedene Größen

Gleitverschlussbeutel in den verschiedensten Größen sowie in unterschiedlichen Materialstärken machen diese zu Hilfsmitteln in vielen Bereichen. Der Schiebeverschluss lässt sich ohne Kraftaufwand betätigen. Da es sich um einen grundsätzlich verschleißarmen Beutel handelt, der überdies noch sehr stabil und reißfest ist, kann ein Gleitverschlussbeutel auch für verschiedene Dinge verwendet werden. Vom Aufbewahrungsplatz für Kleinkram im Büro über Sammelbeutel für Kleinteile im Lager bis hin zu Laboratorien, medizinischen Einrichtungen und anderen Institutionen reicht die Anwendungspalette von Gleitverschlussbeuteln.

Der PVC-Kleinkrambeutel

Eine besondere Ausführung von Gleitverschlussbeuteln stellen sogenannte Sammelbeutel dar. Die Beutel bestehen aus weichem, transparentem PVC und einem Reißverschluss aus Kunststoff. Zur besseren Unterscheidung der jeweils verpackten Dinge werden verschiedenfarbige Reißverschlüsse verwendet. So lässt sich bereits am Verschluss erkennen, was im Beutel ist. Wie auch die Gleitverschlussbeutel mit der Kunststoffschiene, gibt es diese in unterschiedlichen Größen, Farben und Stärken.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.