Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Haarpflege  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Haarpflege“
Überbegriffe
Duschhauben
Damit bleiben die Haare beim Duschen trocken und die Frisur wird nicht ruiniert.
Haarbürste
Ein unentbehrlicher Helfer für die Pflege des Haares und das Styling der Frisur.
Haarkamm
Ist der kleine Helfer, um Akzente zu setzen, aber auch, um ein schnelles Styling zu ermöglichen.
Haarmaske
Intensivpflege für das Haar.
Haaröl
Es gilt als Wundermittel ge­gen sprödes und kaputtes Haar. Haaröl schenkt den Haaren Feuchtigkeit, nährt es mit wohltuenden Inhalts­stoffen und sorgt für ein sei­diges Gefühl.
Haarshampoo
Wie der Körper, so bedarf auch das Haar einer ent­sprechenden Pflege, damit es gesund und kräftig bleibt.
Festes Shampoo
Umweltfreundlich, nachhal­tig und praktisch für Reisen, ist festes Shampoo eine gu­te Alternative zu flüssigem Shampoo.
Haarspülung
Mit einer Spülung bekommt trockenes, stumpfes Haar ei­ne Extraportion Pflege und wird leichter kämmbar.
Haarturban
Gerade bei langem Haar ist ein Haarturban die perfekte Lösung für schonendes Trocknen.
Feste Haarspülung
Feste Haarspülung ist eine umweltfreundliche Alterna­tive zu flüssiger Haarspü­lung. Besonders praktisch auf Reisen.
Haarstyling
Glätteisen
Ermöglicht das Modellieren von Strähnen und Anheben des Haaransatzes, sorgt für mehr Volumen und ist zum Stylen von Kurzhaarfrisuren geeignet.
Haarfarbe
Haarfärbemittel sind Pro­dukte, die verwendet wer­den, um die Farbe der Haare zu ändern.
Haargel
Haargel akzentuiert einzel­ne Strähnen und sorgt für intensiven Halt.
Haarschaum
Sorgt für mehr Volumen und gibt den Haaren Halt.
Haarspray
Gibt der Frisur Halt und Vo­lumen, ohne es zu verkle­ben.
Haarstylingset
Mit einem Haarstylingset lässt sich das Haar jederzeit in die gewünschte Form fri­sieren. Es ist eine kosten­günstige Alternative zum Kauf einzelner Geräte.
Haartrockner
Hilft nicht nur, das Haar zu trocknen, sondern bildet die Grundlage für ein perfektes Haarstyling.
Lockenstab
Mit dem Lockenstab kann das Haar, nach dem Föh­nen, in die gewünschte Form gebracht werden. Er eignet sich für Kurz- und Langhaarfrisuren.
Lockenwickler
Bei glattem Haar und dem Wunsch nach einer anderen Frisur, eröffnen Lockenwick­ler viele Möglichkeiten.
Trockenhaube
Eine schonende Alternative zum Föhnen, macht Haare geschmeidiger und leichter frisierbar.
Wellenzange
Für lockiges Haar, ohne chemische Behandlung.
Haarentfernung
Bartschneider
Haben einen kurzen Scher­kopf und spezielle Aufsätze, damit die Konturen des Bar­tes perfekt herausgearbeitet werden können.
Epilierer
Entfernt die Haare mit der Wurzel. Das Ergebnis ist ei­ne seidenglatte über einen längeren Zeitraum.
Friseurschere
Mit diesen hochwertigen Spezialscheren können Haare geschnitten oder effiliert werden, ohne die Haarstruktur zu schädigen.
Haarschneidemaschine
Ermöglichen mit verschie­denen Aufsätzen, Haare professionell zu schneiden.
Haarpinzette
Mit Haarpinzetten können störende Augenbrauen-, Na­sen- und Ohrhärchen ent­fernt werden.
Nasenhaarschneider
Sanfte Alternative zum Aus­zupfen störender Härchen an bzw in Nase und Ohren.
Rasierer
Gibt es als Nass-, Elektro-, Einweg- und Damenrasierer.
Universalpinzette
Ist der Allrounder, mit dem nicht nur Augenbrauenkon­turen geformt, sondern auch Splitter entfernt werden können.
Warmwachshaarent­fernungsgerät
Entfernt, mit Warmwachs, störende Körperbehaarung mit Wurzel und bietet ein langanhaltendes Ergebnis.
Weitere Informationen zum Thema Haarpflege
^

Auf die richtige Haarpflege kommt es an

Neben einer gründlichen Körperhygiene spielt auch die Pflege eine große Rolle. In unserer heutigen Gesellschaft wird in allen Bereichen größter Wert auf Hygiene und ein gepflegtes Äußeres gelegt. Dazu gehört auch gesundes und gepflegtes Haar. Das menschliche Haar ist sehr vielen Einflüssen ausgesetzt, dabei ist jedes anders und benötigt eine spezielle und vor allem regelmäßige Pflege, um kraftvoll und gesund wachsen zu können. Bereits die Wahl des Shampoos ist für eine optimale Pflege ausschlaggebend, ebenso spielen die Art der Trocknung sowie die Verwendung spezieller Stylingprodukte eine große Rolle.

Das richtige Shampoo

Shampoos sollen das Haar nicht nur reinigen, sie sollten hautverträglich sein und dem Haar entsprechende Pflege zukommen lassen. Die Vielfalt an verschiedenen Haarshampoos gibt Ihnen die Möglichkeit, ein für Sie optimales Produkt zu wählen. So sind zum Beispiel spezielle Shampoos für fettiges, trocknes und strapaziertes Haar erhältlich. Falls Ihr Haar zu Schuppen neigt, empfiehlt sich die Anwendung eines Anti-Schuppenshampoos. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, ein Kombinationsprodukt aus Shampoo und Spülung zu verwenden. So sind Ihre Haare zum einen gründlich gereinigt und Sie erhalten im gleichen Schritt die nötige Pflege.

Haare richtig trocknen

Die gesündeste Variante ist es nicht, das Haar trocken zu rubbeln, es wird empfohlen, es  nur trocken zu tupfen und schließlich an der Luft trocknen zu lassen. Das ist nur leider aus Zeitgründen nicht immer möglich und die Verwendung eines Föns wird unumgänglich. Bei der Wahl des richtigen Modells sollten Sie jedoch auf einige Kriterien achten wie zum Beispiel:
  • Leistung
  • Gebläsestufen
  • Temperaturstufen
  • Kältestufen
  • verschiedene Aufsätze
  • Kabellänge
Zudem gibt es wesentliche Unterschiede zwischen normalen und Profigeräten sowie Haartrockner für den Hotel- und Wellnessbereich, die Sie direkt an der Wand befestigen können.

Das perfekte Styling

Für ein perfektes Styling benötigen Sie verschiedene Produkte wie zum Beispiel einen Haarkamm, Haarbürste und Haarspray. Auch hierbei ist die Produktauswahl riesig, wobei es für jeden Haartyp sowie für jede Stylingvariante ganz spezifische Produkte gibt. Mit einem Haarkamm können Sie Ihr Haar schnell und einfach stylen oder toupieren. Haarbürsten dienen zum einen als Stylinghelfer, zum anderen sind sie für eine optimale Pflege vor allem bei etwas längeren Haaren unabdingbar.
Ist Ihr Haar schließlich in die perfekte Form gebracht, so soll die Frisur natürlich auch lange halten. Diesen Effekt erzielen Sie mit dem entsprechenden Haarspray. Es fixiert die Frisur und bietet optimalen Halt auch bei schlechten Witterungseinflüssen. Eine große Auswahl verschiedener Haarsprayprodukte gibt Ihnen vielfältige Stylingmöglichkeiten. Haarsprays sorgen je nach Produkteigenschaft für:
  • Fülle und Volumen
  • Farbschutz bei coloriertem Haar
  • leichten oder starken Halt
  • extremen Halt bei Partyfrisuren
  • Glanz oder Glittereffekte
  • für ein perfektes Finish Ihrer Frisur
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.