Übersicht | "Handstückzähler"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 2,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,59* pro Stück |
| |
Mechanischer Handzähler, Zähler, Schrittzähler (1 Angebot) Mechanischer Handzähler, zur Erfassung von Stückgutzählung, Bewegungsabläufen usw., verchromtes Metallgehäuse, Zahlkapizität 0-9999, Rückstellung durch Drehrad, mit Befestigungsbügel, Maße ca. 45 x... |
|
ab € 2,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,24* pro Stück |
| |
Sport-Thieme Handzähler "Tally Counter" (1 Angebot) Ideal als Rundenzähler oder Personenzähler Leicht zu bedienen Mit Aufhängeöse ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen P... |
|
ab € 7,73* pro Stück |
| |
Handstückzähler (1 Angebot) Mechanischer Handstückzähler mit vier Ziffern Der mechanische Handstückzähler mit vier Ziffern ist der perfekte Helfer für Inventuren oder die Einlasskontrolle bei Veranstaltungen. Merkmale Nulltas... |
|
ab € 4,32* pro Stück |
| |
Mechanischer Handzähler 4-stellig (2 Angebote) 100112 Mechanischer Handzähler mit Zählung bis 9999. Geringes Gewicht, robustes Kunststoffgehäuse und leichte Einhandbedienung per Knopfdruck. |
|
ab € 5,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.005,73* pro Stück |
| |
ORION Stückzähler 4-stellig mit Befestigungssockel (1 Angebot) Stückzähler mit Befestigungssockel Anwendung Zum manuellen Erfassen von Stückzahlen per Knopfdruck, bspw. beim Zählen von Produktionschargen. Ausführung • Nullstellen durch Rändelknopf • Frontkappe... |
|
ab € 47,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,78* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Handstückzähler | | | Handstückzähler in unterschiedlichen Ausführungen
Handstückzähler sind Zähler, die mobil oder stationär verwendet werden können, um sämtliche Zählungen, die manuell durchgeführt werden, zu erleichtern. Mobile Handstückzähler können problemlos an jedem beliebigen Ort verwendet werden. Diese verfügen häufig über ein Band oder einen Ring, wodurch das Halten des Zählers erleichtert wird. Bei Geräten, die nicht bewegt werden, gehört ein Haltesockel zum Lieferumfang. Dieser Haltesockel ermöglicht es, den Handstückzähler zum Beispiel an einem Tisch oder an der Wand zu befestigen.
Verschiedene Größen
Die Größe von Handstückzählern variiert zwischen den einzelnen Modellen. Hauptsächlich ergibt sich ein Größenunterschied zwischen mobilen Handstückzählern und jenen, die fix an einem Ort platziert und befestigt werden. Mobile Modelle sind grundsätzlich so groß, dass diese bequem in einer Hand gehalten und mit derselben auch bedient werden können. Der durchschnittliche Durchmesser liegt somit bei ca. vier bis fünf Zentimetern. Die Zahlen sollen gut sichtbar angezeigt werden und sind daher meistens zwischen vier und fünf Millimeter groß. Häufig sind die Anzeigen bei Handstückzählern mit Display etwas größer.
Wie funktioniert ein Handstückzähler?
Die Funktionsweise von Handstückzählern ist im Prinzip bei allen Modellen dieselbe. Allerdings gibt es hinsichtlich des Aufbaus und der Ausstattung Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen und Ausführungen. Das Gehäuse von Handstückzählern kann aus Metall oder aus Kunststoff bestehen. Die Befestigung bzw. das Halten von diesen Zählern wird durch einen Haltering, ein Halteband oder fix montierbare Haltesockel vereinfacht. Je nachdem, um welches Modell es sich handelt, besteht das Zahlenfeld aus mehreren Stellen. Daher gibt es auch Unterschiede darin, wie weit ein Handstückzähler zählt. Grundsätzlich geht dies zumindest bis zu vier Stellen.
Das Gehäuse des Handstückzählers verfügt über einen oder zwei Knöpfe, durch deren Drücken die jeweils angezeigte Zahl um eines erhöht wird. Ein Drehknopf auf der Seite des Gehäuses ermöglicht es, den Handstückzähler auf Null zu stellen, um eine neue Zählung zu beginnen. Die Zahlenanzeige bei Handstückzählern kann auch auf einem Display erfolgen. Im Gegensatz zu analogen Handstückzählern werden für die Verwendung von Handstückzählern mit Display Batterien benötigt.
Wofür verwendet man Handstückzähler?
Handstückzähler finden in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen Verwendung. Sie können beim Sport, im Lager oder auch im Straßenverkehr benutzt werden. Ihr Einsatz erleichtert zum Beispiel das Zählen von Personen bei Veranstaltungen oder unterstützt bei Verkehrszählungen. Des Weiteren kann ein Handstückzähler bei betrieblichen Prozessen eingesetzt werden. Bei einer Inventur zum Beispiel wird mit dem Handstückzähler das Zählen der einzelnen Stücke erleichtert. Um den Einsatz zu erleichtern, verfügen sie grundsätzlich über wenig Gewicht. Besonders jene Modelle aus Kunststoff sind sehr leicht und können problemlos dort verwendet werden, wo sie gebraucht werden. Es gibt aber auch Handstückzähler aus Metall oder Zinkguss, die schwerer sind. Diese Modelle werden hauptsächlich für die Befestigung an Tischen oder Wänden verwendet, da eine mobile Anwendung durchaus als störend empfunden werden kann, wenn das schwere Gerät ständig getragen werden muss.
Weitere Produkte zum Messen und Prüfen finden Sie unter Messgeräte, Prüfgeräte.
|
|