Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Handtrockner

  Handtrockner  (242 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handtrockner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handtrockner"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handtrockner
^

Händetrockner - unverzichtbar in diversen Branchen

Ob in den Toiletten von Restaurants, Hotels, Bars, Gaststätten oder Firmen - ein Händetrockner ist eine bewährte Alternative zu Handtüchern. Kaum ein Gast wird gern die Toilette mit nassen Händen verlassen, weshalb ein Händetrockner unverzichtbar ist. Handelt es sich um häufig besuchte Toiletten, ist der Trockner von Vorteil. Neben den elektrischen Händetrockner gibt es noch weitere Möglichkeiten wie z. B. Handtuchrollenspender oder Papierhandtücher.
Mit Duftpatronen befüllt, sorgt ein Händetrockner darüber hinaus auch noch für eine besondere Duftnote, welche den Waschbereich frisch duften lässt, damit sich der Gast auch wohlfühlt. Die Körperhygiene auf öffentlichen Toiletten wird noch erhöht, wenn der Waschbereich zudem über Seifenspender verfügt, die zum Teil auch sensorgesteuert funktionieren.

Die besonderen Vorteile von Händetrocknern

Steht ein elektrischer Händetrockner als besonderer Service auf der Toilette zur Verfügung, kommt dies auch der Umwelt zugute. Denn es wird kein weiterer zu entsorgender Abfall produziert wie z. B. bei Papierhandtüchern, der ebenfalls Kosten verursacht, da die Hände per Luft getrocknet werden. Auch muss keine Reinigung von Handtüchern vorgenommen werden, weswegen ein elektrischer Händetrockner empfehlenswert ist. Lediglich ein Stromanschluss ist notwendig.

Eigenschaften des Händetrockners

Handtrockner besitzen unterschiedliche Leistungsstärken. So sind beispielsweise Geräte mit geringer Leistung (1.400 Watt) erhältlich, aber auch Modelle mit beispielsweise 2.750 Watt.
Händetrockner gibt es in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Schaltautomatiken. So ist das berührungsloses Einschalten zum Beispiel durch einen Näherungsschalter oder einen Infrarot-Sensor möglich. Weitere Modelle müssen per Knopfdruck aktiviert werden.
Händetrockner aus Edelstahl setzen besonders moderner Akzente im Waschbereich, darüber hinaus ist auch die Säuberung recht einfach. Aber auch Handtrockner, zum Beispiel aus Kunststoff, Stahl oder aber Aluminium werden angeboten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.