Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Handtuchhaken

  Handtuchhaken  (896 Angebote unter 28.218.889 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handtuchhaken“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handtuchhaken"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   60   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handtuchhaken
^

Der Handtuchhaken - Nicht nur für Handtücher einsetzbar

Handtuchhaken komplettieren als Teil der Badeinrichtung jedes Badezimmer. Auch in Umkleidekabinen erfüllen sie einen guten Zweck, weswegen sie überall da angebracht werden, wo Kleidung abgelegt wird – beispielsweise in Bräunungsstudios, Schwimmbädern oder an Arbeitsplätzen.

Handtuchhaken ankleben oder per Saugfunktion an der Wand befestigen

Den Handtuchhaken gibt es in zahlreichen Ausführungen und Materialien. So kann er beispielsweise mit Schrauben direkt an der Wand montiert werden.
Hierbei unterscheiden sich die Ausführungen darin, ob lediglich eine Schraube oder gleich zwei für mehr Traglast verwendet werden müssen. Speziell die Modelle, welche mit zwei Schrauben an der Wand fixiert werden, eignen sich nicht nur für große Saunatücher oder (feuchte) Badetücher, sondern auch als Kleiderhaken (Garderobenhaken), welche ein höheres Gewicht tragen können. Jacken, Mäntel und auch Berufsbekleidung können daran problemlos aufgehängt werden.

Für kleinere Handtücher (zum Beispiel Gästehandtücher) stehen des Weiteren auch Handtuchhaken (Klebehaken) zur Wahl, welche einfach an der Wand aufgeklebt werden können. Saughaken besitzen den besonderen Vorteil, dass sie einfach anzubringen und ebenso schnell wieder zu lösen sind. Zweckentfremdet eignet sich der Saughaken auch für die Aufhängung von Dekorationen in Schaufenstern. Ist das Platzangebot äußerst gering bemessen, so sind auch Handtuchhaken wählbar, welche an der Oberkante einer Tür eingehängt werden. Das Schließverhalten der Tür wird dabei nicht beeinträchtigt. Je nach Bedarf stehen die speziellen Handtuchhaken mit einem oder zwei Haken zur Wahl.
 

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.