Der Tork Tücher Spender für H3 Zickzack und Lagenfalz Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechende...
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim inklusive Panel Wei� - mit Schloss Faltpapierhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. F�r ca. 300 Faltpapierhandt�cher...
Der Tork Tücher Spender für H3 Zickzack und Lagenfalz Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechende...
Bei der Entwicklung des Tork Bodenständer-Spenders im Performance Design wurde das Hauptaugenmerk auf Sicherheit und Stabilität gerichtet. Er ermöglicht ein problemloses Abreißen und ist leicht wie...
Aquarius Handtuchspender - der unverzichtbare Papierhandtuchspender für Papiertücher für jedes Unternehmen. Der Papierhandtuchspender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fö...
Der strapazierfähige Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher eignet sich für Umfelder mit starker Beanspruchung. Durch die Einzelblattausgabe werden der Verbrauch und somit auch die Abfa...
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim inklusive Panel Wei� - mit Druckknopf Faltpapierhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. F�r ca. 300 Faltpapierhandt�c...
Der Tork Xpress® Tischspender für Multifold Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design s...
Unschlagbar flexibel, einfach in der Handhabung, sparsam im Verbrauch: Der Falthandtuchspender large bietet eine besonders lange Versorgungssicherheit und ist die perfekte Wahl für hohe Besucherzah...
Papierhandtuchspender – für ein sicheres Gefühl auch nach dem Händewaschen
Handtuchspender werden vor allem in sanitären Einrichtungen eingesetzt,
aber auch in Küchen, in denen der schnelle Griff nach einem hygienisch
einwandfreien Handtuch notwendig ist. Für jede Person steht ein neues
Blatt oder aber auch ein neues Stück Stoff zur Verfügung.
Stoff oder Papier?
Grundlegend für die Auswahl des Handtuchspenders ist das Material, mit
dem Sie später die Füllung vornehmen möchten. Die Entscheidung, ob Sie
einen Stoffhandtuchspender, der mit Stoffhandtuchrollen arbeitet, oder einen Handtuchspender, der mit Falthandtüchern aus Papier oder entsprechenden Papierhandtuchrollen aufgefüllt wird, obliegt Ihnen.
Haben Sie einen hohen Bedarf? Dann lohnt sich die Anschaffung der
Stoffalternative, dabei können Sie mit entsprechenden Reinigungsfirmen
immer wieder kostengünstig auf hygienische Rollen zurückgreifen. Sie
vermeiden Abfall, denn die Tücher werden nach der Benutzung vom
Fachmann gereinigt. Allerdings sollte der Verschmutzungsgrad nicht so
hoch sein. Ölverschmiert und stark fettig werden die Flecken kaum zu
beseitigen sein.
Papierhandtücher, die in Falthandtuchspendern oder ebenfalls in
Handtuchrollenspendern zum Einsatz kommen, sind schneller
bereitgestellt. Sie müssen sich nicht mit Serviceverträgen
beschäftigen, sondern besorgen sich die nötigen Tücher oder Rollen
einfach mit Ihrem Einkauf. Ein entsprechender Papierkorb
sollte allerdings nicht in der Nähe des Handtuchspenders fehlen, da
sonst schnell Chaos im Sanitärbereich entsteht. Die Entsorgung erfolgt
einfach und unkompliziert.
Rolle oder Blatt?
Papierhandtücher in Blattform sind sparsam in der Anwendung. Allerdings
ist die Größe immer von vornherein festgelegt. Die
Falthandtuchrollenspender sind so konzipiert, das eine sparsame
Entnahme erfolgt. So wird bei normaler Anwendung immer nur ein
einzelnes Blatt ausgegeben. Typische Einsatzgebiete sind öffentliche
Toiletten, Schulen, Vereine, Krankenhäuser, Betriebe und die
Gastronomie.
Papierhandtücher auf einer Rolle ermöglichen es, den Bedarf an den
Einzelfall anzupassen. Dabei kann individuell entschieden werden, wie
weit die Rolle abgewickelt wird. So können Mechaniker das
Papierhandtuch auch schnell zum Abwischen von Bauteilen verwenden. Im
Industriebereich und in Werkstätten kommt man ohne Papierhandtuchrollen kaum noch aus. Eine Abreißvorrichtung macht es einfach, das gewünschte Stück Papier zu entnehmen.
Eine Frage der Abmaße
Achten Sie immer darauf, dass das Zubehör in diesem Fall die
Handtuchrollen und Falthandtücher an das Fassungsvermögen und die
Spezifikationen wie Breite und möglicher Rollendurchmesser an den
Handtuchspender angepasst sind. Sie verwenden ja schließlich auch kein
A3-Papier, um einen A4-Drucker zu betreiben.
Das Fassungsvermögen an sich muss an den Bedarf angepasst werden. Hier
entscheidet das Aufkommen an Entnahmen. Sie wollen ja den Vorteil
nutzen, dass immer ausreichend saubere Tücher da sind, und nicht im
Intervall von drei Stunden nachsehen, ob im Sanitärbereich noch
ausreichend Handtücher vorhanden sind.
Sensorgesteuert oder via Hand betrieben?
Einfache Handtuchspender für öffentliche Einrichtungen bieten meist nur
die Möglichkeit, die Entnahme durch den Zug am eigentlichen Handtuch zu
ermöglichen. Es werden aber auch sensorgesteuerte Handtuchspender
angeboten. Dabei erkennt ein Sensor, ob sich etwas dem Ausgabeschacht
nähert, und gibt in genau dem voreingestellten Entfernungsmoment ein
Stück des Handtuchs aus.
Sicherheit für Ihren Vorrat
Um vor unsachgemäßen Eingriffen geschützt zu sein, werden
verschließbare Handtuchspender empfohlen. Sie haben dadurch den
Vorteil, dass nur befähigtes und vor allem berechtigtes Personal
Zugriff auf den Inhalt des Handtuchspenders erhält. Dadurch werden
nicht nur Beschädigungen des Gerätes an sich vermieden, sondern auch
grober Unfug mit dem Inhalt den Tüchern unterbunden.
Halterung
Handtuchspender werden in der Regel an der Wand befestigt, um eine
optimale Griffhöhe zu ermöglichen. Sie benötigen also eine Stelle,
möglichst direkt neben dem Bedarfspunkt, an dem der Handtuchhalter fest
installiert werden kann. Dabei sind die Abmaße ein wichtiger Punkt, den
Sie beachten müssen.
Farbe und Design
Ob Sie eine einfache weiße und praktikable Lösung aus Plastik
bevorzugen, einen Farbakzent setzen wollen oder aber auf das robuste
Material Edelstahl zurückgreifen bleibt, Ihnen überlassen. Hier
entscheidet der Geschmack. Nützlich und unentbehrlich sind
Handtuchspender allemal.