Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Handtuchtrockner

  Handtuchtrockner  (35 Angebote unter 28.269.309 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handtuchtrockner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handtuchtrockner"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handtuchtrockner
^

Mit dem Handtuchtrockner Handtücher optimal trocknen

Stets trockene, warme Handtücher - wer wünscht sich das nicht? Mit einem Handtuchtrockner trocknet Frottierwäsche in kurzer Zeit. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen, zum Anbringen über einer Heizung oder sogar elektrisch beheizt. Mit Kombigeräten können nicht nur Handtücher getrocknet, sondern sogar das Badezimmer beheizt werden. Handtuchtrockner bieten sich daher als Teil der Badeinrichtung vor allem in Bereichen an, in denen Handtücher einer häufigen Nutzung unterliegen, zum Beispiel in Wellnessbereichen oder auch in Hotelbadezimmern.

Einfache, nicht beheizbare Handtuchtrockner

Im Gegensatz zu einfachen Handtuchhaltern bestehen Handtuchtrockner nur aus einer oder mehreren Querstangen und einer Befestigungsvorrichtung und werden über einem Heizkörper montiert. Durch die Wärme der Heizung trocknen die Handtücher sehr schnell. Üblicherweise sind solche Modelle längenverstellbar, so dass sie an Heizkörper in unterschiedlichen Größen angepasst werden können.

Elektrisch beheizte Handtuchtrockner

Ein elektrisch betriebener Handtuchtrockner ist besonders komfortabel. Die Anpassung an einen Heizkörper ist nicht nötig, so dass das Gerät an jeder beliebigen Wand im Badezimmer montiert werden kann. Ein solcher Trockner kann das ganze Jahr über, unabhängig von der Heizperiode, betrieben werden. In der Rückwand befindet sich eine Heizspirale. Die Handtücher werden auf Querstangen davor aufgehängt, so dass die erwärmte Luft optimal zirkulieren kann. Achten Sie beim Kauf eines elektrischen Handtuchtrockners auf den Stromverbrauch, dieser kann bis zu 1500 Watt betragen. Gute Geräte erreichen die benötigte Wärme mit 500 Watt oder weniger. Um den Stromverbrauch weiter zu reduzieren, sind die Geräte üblicherweise mit einem Thermostat ausgestattet. Ein Timer ist ebenfalls praktisch, da sich der Handtuchtrockner so nach einer vorher einstellbaren Zeit von selbst ausschaltet. Die Geräte werden fest an der Wand montiert, der Montagebausatz ist normalerweise im Lieferumfang enthalten. Einige Modelle können gleichzeitig auch zum Beheizen des Badezimmers verwendet werden.

Die Materialien und Größen der Handtuchtrockner

Handtuchtrockner bestehen je nach Modell aus Edelstahl, Chrom oder Aluminium. Sie sind wahlweise silberfarben, glänzend oder matt gebürstet oder aber lackiert in Weiß und anderen Farben erhältlich. Die Größe des Trockners sollte entsprechend der Badezimmergröße und natürlich auch der zu trockenen Handtücher gewählt werden. Modelle mit sehr langen Querstangen sind ideal zum Trocknen großer Duschhandtücher, schmale Geräte hingegen eher für mittelgroße und kleine Handtücher. Die Höhe und damit auch die Anzahl der Querstangen sind ebenfalls verschieden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.