Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: burg-wächter handwaage
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Handwaage

  Handwaage  (5 Angebote unter 28.159.347 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handwaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handwaage"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Berger & Schröter digital 50 kg 31928 Handwaage Digital (3 Angebote) 
Berger & Schröter digital 50 kg 31928 Handwaage Digital Handwaage digital 50 kg mit LED-Taschenlampe Integrierte LED-Taschenlampe Automatische Abschaltung Überlastschutz Nützliches Accessoire für J...
Berger & Schröter
31928
ab € 10,85*
pro Stück
 
 Stück
BRÜDER MANNESMANN Handwaage mit Maßband (11600432) (2 Angebote) 
BRÜDER MANNESMANN Handwaage mit Maßband Messbereich: 0 - 22 kg, mit runder Anzeige, mit Griff & Haken, inkl. 1 m Maßband (M819-22) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Brüder Mannesmann
M819-22
ab € 3,57*
pro Stück
 
 Stück
BURG-WÄCHTER TARA PS 7600 Gepäckwaage Elektronisch 40 kg (5 Angebote) 
Ermittelt präzise das Gewicht von Koffern, Paketen etc.. Mit Tara-Funktion für schrittweises Wiegen bis zu 40 kg. Praktisch auf Reisen. Die Handwaage wiegt 180 gr ohne Batterien und passt bequem in...
Burg-Wächter
4003482760000
ab € 12,26*
pro Stück
 
 Stück
Hängewaage, 100 kg, Lastenwaage, Handwaage, Gepäckwaage, Lastenwaage (2 Angebote) 
Großes Doppelzifferblatt mit metrischen und angelsächsischen Maßeinheiten. Einfache Kalibrierung, hervorragend für Vergleichsmessungen geeignet. Robustes Metallgehäuse mit strapazierfähiger Lackier...
Silverline
251073
ab € 31,70*
pro Stück
 
 Stück
Handwaage TARA PS 7610 (2 Angebote) 
Digital-Handwaage TARA PS 7610 • Ermittelt das Gewicht von Koffern, Paketen u.v.m. • Geringes Gewicht und kompakte Abmessung • Mit Tara-Funktion schrittweise wiegen • Gut ablesbares Display • Umste...
Burg-Wächter
4003482761007
ab € 9,85*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Handwaage
^

Handwaage für die schnelle Gewichtsbestimmung

Wenn das Gewicht von Gegenständen schnell bestimmt werden muss, ist eine Handwaage oft eine gute Wahl. Wie es der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine spezielle Waage, die direkt in der Hand zum Einsatz kommt. Aus diesem Grund sollten auch nur Gegenstände und Objekte gewogen werden, die ein Gewicht besitzen, das von Hand gehalten werden kann. Normalerweise kann eine Handwaage ein Gewicht bis zu 50 kg halten. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass der Gegenstand von der jeweiligen Person ruhig gehalten werden muss, um das Gewicht genau bestimmen zu können.

Wann wird eine Handwaage eingesetzt?

Wie schon erwähnt, werden diese Waagen verwendet, wenn ein Gewicht schnell bestimmt werden soll. Dies ist oft bei Lieferungen oder in Markthallen der Fall. In den verschiedensten Situationen müssen Waren gewogen werden, um den genauen Preis feststellen zu können oder um sicher zu gehen, dass die richtige Menge geliefert wurde. Wenn man in solchen Situationen die eigene Handwaage griffbereit hat, kann man sich voll und ganz auf die eigenen Ergebnisse verlassen und muss kein Risiko eingehen.
Auch für Portobestimmungen oder Gewichtsprüfungen bei Gepäck und Fracht ist eine Handwaage ein praktischer Helfer. Wer zum Beispiel oft auf Geschäftsreise ist und ständig am Flughafen sein Gepäck wiegen lassen muss, kann mit einer Handwaage das Gewicht schon vorher bestimmen. So werden böse Überraschungen am Check-in vermieden und die Reise kann beruhigt angetreten werden. Durch das geringe Eigengewicht der Handwaage kann diese auch im Gepäck mitgeführt werden und ist dadurch immer griffbereit.

Die Handhabung einer Handwaage

Die Handwaage besteht im Großen und Ganzen oft aus zwei Teilen. Der obere Teil ist mit einem Griff versehen und beinhaltet zusätzlich die Anzeige und im Inneren die eigentliche Waage mit einem Messwerk. Am unteren Ende ist ein Haken angebracht, an dem die Gegenstände befestigt werden. Hierbei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die einzelnen Gegenstände nicht vom Haken rutschen können und so angebracht sind, dass sich das Gewicht möglichst gleichmäßig verteilen kann. So wird eine genauere Messung erzielt.
Nachdem der zu messende Gegenstand am Haken befestigt wurde, wird die Handwaage am Griff nach oben gezogen. Wenn das Objekt vollständig in der Luft ist, kann auf dem Display das Gewicht abgelesen werden. Wichtig ist in dieser Situation, dass der Gegenstand an der Waage ruhig bleibt. Deshalb sollten auch wirklich nur Gewichte angehoben werden, die einigermaßen ruhig und mit nicht allzu hohem Kraftaufwand gehalten werden können. Um das Messergebnis nicht zu verfälschen, darf auch kein anderer Gegenstand das Messobjekt nach unten drücken. Dieses Drücken auf das Objekt sollte aber auch von Personen vermieden werden. Dies gilt jedoch im gleichen Maße für alle anderen Waagen-Typen, da dadurch sehr schnell erhebliche Gewichts- und somit auch Preisunterschiede hervorgerufen werden, die nicht gerechtfertigt sind.
Eine weitere mobile Waage ist die Taschenwaage, allerdings geht es dabei meist um das Messen von Gegenständen bis beispielsweise 1.000 Gramm.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.