Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hundefutter bosch, hundefutter josera
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Hundefutter

  Hundefutter  (62 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hundefutter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hundefutter"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hundefutter
^

Hundefutter - gesunde Ernährung für den Hund

Die Tierfutterhersteller bieten eine Vielzahl von Hundefutter unterschiedlicher Zusammensetzung, Geschmacksrichtungen und Energiegehalte an. Dieses Futter, richtig dosiert, enthält alles, was der Hund für eine ausgewogene Ernährung braucht: Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß, Mineralstoffe und Vitamine.

Trockenfutter

Trockenfutter ist in Form von Flocken oder Pellets im Handel erhältlich. Die Trockensubstanz liegt in der Regel über 90 Prozent. Deshalb muss immer genügend Wasser zur Verfügung stehen oder das Futter mit lauwarmen Wasser vermischt angeboten werden. Kühl und trocken gelagert ist es auch angebrochen einige Monate haltbar.
Trockenfutter besteht hauptsächlich aus pflanzlichem und tierischem Eiweiß, Fetten und Ergänzungsstoffen wie Vitaminen und Mineralstoffen. Um das Futter haltbar zu machen, sind Antioxidantien und Konservierungsstoffe notwendig. Trockenfutter hat eine höhere Nährstoffkonzentration als Nassfutter und wird deshalb als Futtermittel für Hunde über 15 kg Körpergewicht verwendet.

Halbfeuchtfutter

Bei halbfeuchten Futter wird durch Hinzufügen wasserbindender Stoffe das Futter zu elastischen Ringen, strangförmigen oder würfelförmigen Produkten verarbeitet. Es enthält mehr Wasser (zwischen 15 und 30 Prozent) als Trockenfutter und wird daher in verschweißten Kunststoffpackungen angeboten, damit es nicht austrocknet. Es ist leicht zu portionieren und vor allem praktisch für unterwegs. Die Inhaltsstoffe sind mit denen des Trockenfutters vergleichbar, jedoch wird als Eiweiß in höherem Maße Sojaeiweiß verwendet.

Feuchtfutter

Das Feuchtfutter (im Beutel oder in Dosen erhältlich) wird aus Schlachtabfällen, pflanzlichem Eiweiß, Getreide, Dickungs- und Geliermitteln hergestellt. Zudem enthält es Zugaben von Vitaminen und Mineralstoffen. Der Wassergehalt liegt zwischen 70 und 80 Prozent. Gut verschlossen ist Nassfutter im Kühlschrank etwa zwei Tage haltbar. Aber Vorsicht: Befindet sich das Futter im Napf, verdirbt es sehr schnell bei Zimmertemperatur, besonders im Sommer. Bei Hunden ist dieses Futter sehr beliebt, es kann aber Zucker enthalten.

Beifutter: Leckerbissen

Unter Beifutter versteht man Hundekuchen, Hundecracker, Kauknochen, Hundewurst u. v. m., das zusätzlich zum normalen Hundefutter über den Tag verteilt als Zwischenmahlzeit gegeben wird. Diese Leckerbissen sind nicht als Hauptmahlzeit gedacht, sondern werden hauptsächlich zur Belohnung beim Training eingesetzt.

Alles für den Hund

Weitere Produkte zum Thema Hund finden Sie unter Hundebedarf.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.