Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: haeberle injektionswagen
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Injektionswagen

  Injektionswagen  (2 Angebote unter 28.009.850 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Injektionswagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Injektionswagen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Haeberle Variocar 60 Injektionswagen PicBox Hochwertiger und nachrüstbarer Vielzweckwagen (1 Angebot) 
Variocar 60 Injektionswagen PicBox Die hochwertigen und nachrüstbaren Vielzweckwagensysteme der Serie Variocar von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System ist sowohl ...
HAEBERLE
5352
ab € 1.044,73*
pro Stück
 
 Stück
doppio 60 Injektionswagen mit PicBox-Plus, Schublade und 2 Ablageplatten weiß Haeberle (1 Stück) (1 Angebot) 
HAEBERLE doppio 60 Injektionswagen mit PicBox-Plus, Schublade und 2 Ablageplatten weiß (1 Stück) Produktbeschreibung: inkl. 1 Schubladeneinsatz mit variablen Einteilungen, 1 Injektionsset PicBox mi...
HAEBERLE
2625.1
ab € 1.632,50*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Injektionswagen
^

Injektionswagen - so ist immer alles griffbereit

Ob beim Blutabziehen, Verabreichen einer Injektion oder Legen einer Infusion, verschiedene Geräte von der Kanüle über die Spritze bis zum Tupfer und Infusionsbeutel sind für die optimale Patientenversorgung nötig. Damit Sie alles griffbereit haben und nicht lange nach der passenden Ausrüstung suchen müssen, stellen Injektionswagen mit ihren Fächern und Ablagen alles vereint zur Verfügung. Patientenversorgung mit System ist angesagt und erspart nicht nur Zeit, sondern verringert auch die Wege, eine Patientenversorgung vor Ort wird optimal möglich.

Das Zubehör macht´s

Injektionswagen sollten in keiner Praxis und vor allem auf keiner Station im Krankenhaus fehlen. Von der Auswahl des Injektionsbestecks über die sortierte Aufbewahrung, das bestmögliche Setzen der Injektion bis hin zur Entsorgung benutzter Tupfer oder Kanülen, all das vereinfacht und ermöglicht ein gut ausgestatteter Injektionswagen.

Sortierung leicht gemacht

Je nachdem, wie viele Arten an Kanülen, Blutentnahmeröhrchen und Spritzen Sie verwenden - mit den praktischen Injektionssets, die der Injektionswagen beinhaltet, wird die Entnahme und Sortierung erheblich vereinfacht. Die Entnahmeschächte sorgen dafür, dass die Kanülen und Spritzen nachrollen und immer griffbereit zur Verfügung stehen, ohne dass Schubladen oder Klappen geöffnet werden müssen. Trotzdem ist ersichtlich, wie das Reservoir noch bestückt ist, um rechtzeitig nachfüllen zu können. Plexiglasscheiben ermöglichen die freie Sicht auf den Inhalt und schützen gleichzeitig vor Staub und Feuchtigkeitseinwirkungen. Mindestens drei Spritzenarten, vier Kanülenstärken und ein weiteres Fach für Tupfer und Pflasterstreifen sollten zur Verfügung stehen, um eine ausreichend große Auswahl zu haben.

Weitere Ablageflächen

Damit auch weitere Utensilien untergebracht werden können, berücksichtigen Sie, dass weitere Ablageflächen und Schubladen vorhanden sind. Achten Sie dabei darauf, dass die Schubladen untergliedert sind. Sortierungen lassen sich dann leichter vornehmen. Injektionslösungen oder Blutentnahmeutensilien lassen sich in den Schubladen gut untergebracht mitführen und sind immer zur Hand.

Armauflagen und Infusionshalter

Damit der Patient seine Injektion oder auch eine notwendig werdende Infusion schnell bekommen kann, sollte der Injektionswagen über eine gepolsterte Armauflage verfügen. Der Patient erhält dadurch die Möglichkeit, den Arm entspannt in die optimale Position zu legen. Wird eine Infusion nötig, helfen Infusionshalter, den Injektionswagen auch hierfür zu verwenden, ohne dass zusätzliche Geräte nötig werden. Einfach den Infusionsbeutel mit der Lösung anhängen und den Wagen beim Patienten für die Dauer der Infusion belassen.

Entsorgung

Kanülen müssen sicher entsorgt werden. Das Verletzungsrisiko und die Möglichkeit der Übertragung von Krankheiten durch unsachgemäß entsorgte Kanülen ist besonders hoch, da der direkte Blutkontakt als besonders übertragungsrelevant für die verschiedensten Krankheiten ist. Damit die Kanülen nicht zum Risiko für das Krankenhauspersonal oder die Arzthelferin werden, ist unbedingt eine Entsorgung in einem Kanülensammler durchzuführen.
Um Tupfer, die mit Desinfektionsmittel getränkt wurden oder mit Blut verschmutzt sind, aufzunehmen, werden Sammelschüsseln aus V2A benutzt. Die Oberfläche dieser Schalen ist später von Sekreten besonders leicht zu befreien und eine Desinfektion der Auffangschüsseln ist ohne Weiteres möglich.

Oberflächengestaltung

Da bei Injektionen die Haut des Patienten durchstoßen wird und ein direkter Sekretaustritt erfolgt, ist bei Injektionswagen eine leichte Reinigung besonders wichtig. Die Beständigkeit der Oberfläche in Bezug auf Ablagen und Fächern gegenüber Desinfektionsmittel und eine glatte möglichst ritzen- und einkerbungsfreie Oberflächenstruktur sollten zur Selbstverständlichkeit gehören. Um Verschmutzungen frühzeitig zu erkennen, ist eine helle Farbgebung des Injektionswagens besonders ratsam.

Transportabel

Damit der Injektionswagen ohne großen Aufwand von A nach B befördert werden kann, sind stabile Rollen nötig. Die Rollen und der Wagen in seiner Bodenfreiheit sollten so ausgelegt sein, dass auch Schwellen überwunden werden können. Feststellbare Rollen sorgen bei Injektionen und Infusionen dafür, dass der Wagen nicht wegrollt.

Abmessungen des Injektionswagens

Gerade bei der Verwendung des Injektionswagens auf Stationen im Krankenhaus sollten Sie darauf achten, dass die Abmessungen so gehalten sind, dass der Wagen auch zwischen den Betten durch die Gänge passt, um jeden Patienten zu erreichen und die Vorzüge des Injektionswagens auch am Patientenbett nutzen zu können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.