Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Isolierflasche

  Isolierflasche  (597 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Isolierflasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Isolierflasche"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   40   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Isolierflasche
^

Die Thermosflasche: Der Klassiker hält Getränke heiß oder gekühlt

Mit einer Thermosflasche halten Sie Getränke warm oder kalt. Wie effektiv dies ist, hängt von der Isolation der Trinkflasche ab. Zudem unterscheiden sich die verschiedenen Produkte durch Material des Isoliergefäßes, Farbe sowie Material des Gehäuses, durch den Verschluss und durch das Fassungsvermögen.

Das Fassungsvermögen

Je nach Einsatz machen unterschiedliche Volumina Sinn. Kleine Flaschen sind unterwegs ideal, sofern nur geringe Flüssigkeitsmengen benötigt werden. Für längere Touren sind Flaschen mit einem Fassungsvermögen von einem halben Liter oder mehr ratsam. Die gleiche Größe ist auch für die Versorgung am Arbeitsplatz sinnvoll. Möchten Sie nur den Kaffee oder Tee für die Frühstückspause warmhalten, sind Thermosflaschen mit einem Volumen von 0,25 Liter bis zu 0,5 Liter ausreichend. Stellen Sie für ein Catering eine Thermoskanne auf den Buffettisch, sind hohe Volumina von einem Liter oder mehr sinnvoll. Hier ist der Vorrat nicht so schnell erschöpft. Das erfreut die Gäste und reduziert den Arbeitsaufwand für das Auffüllen und Austauschen des Isoliergefäßes.

Die Farbe der Thermosflasche

Thermosflaschen sind meist mit einem Edelstahl- oder Kunststoffgehäuse versehen. Das erlaubt vielfältige Farbvariationen. Diese nutzen Sie für eine passende und ansprechende Optik ebenso wie bei Bedarf auch funktional. Unterschiedliche Getränkearten können Sie mittels Verwendung verschiedener Farben auch farbcodieren. Gleiches gilt, wenn verschiedene Flaschen für unterschiedliche Nutzer bzw. Besitzer leicht erkennbar sein sollen. Ist dies für Ihre Anwendungsfälle nicht nötig, ist es ratsam und ansprechend, die Farbe passend zur Gestaltung des Einsatzumfeldes oder vielleicht auch passend zur Corporate Identity zu wählen. Mit etwas Geschick machen Sie so leicht aus einer Thermoskanne am Buffet einen Werbeträger.

Der Verschluss

Thermoskannen erhalten Sie mit unterschiedlichen Verschlüssen. Stationär aufgestellte Flaschen bedienen Sie mit einem Pumpverschluss besonders komfortabel. Achten Sie jedoch für den Transport auf eine aktive Verriegelung der Pumpe. Klassische Drehverschlüsse mit im Deckel integrierten Bechern erweisen sich unterwegs oft als vorteilhaft. Bereits wenige Umdrehungen reichen, damit Sie an die Flüssigkeit in der Thermosflasche gelangen.

Das passende Isolationsmaterial

Klassisch ist ein Isolierkörper aus Glas. Dieser bietet auch gute Isoliereigenschaften. Doch robust sind die Glaskörper nicht. Bereits leichte Schläge oder Erschütterungen zerstören die empfindlichen Produkte zum Warmhalten. Deutlich robuster sind Isolationskörper aus Edelstahl. Diese sind härter im Nehmen und eigenen sich so auch für Umgebungen und Anwendungen, bei dem ein umsichtiger Umgang nicht durchgängig gewährleistet ist. Aber lassen Sie sich nicht durch die Hülle täuschen. Auch Modelle mit einem Edelstahlkorpus tragen durchaus auch Isolierkörper aus Glas in sich. Und manches Kunststoffgehäuse beherbergt einen harten Kern.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.