Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Jagdmesser

  Jagdmesser  (58 Angebote unter 28.218.948 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Jagdmesser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Jagdmesser"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Jagdmesser
^

Das Jagdmesser ist nicht nur für Jäger unverzichtbar

Ein Jagdmesser ist speziell zum Aufbrechen und Zerlegen von Wild von großem Nutzen. Aber auch für den Survival-Bereich kann das Messer von Nutzen sein, da es oft neben der Klinge auch weitere Helfer (beispielsweise Flaschenöffner) aufweisen kann, die sogar als Campingzubehör hilfreich sind.

Das Jagdmesser als Schmuck- oder Gebrauchsmesser

Das Schmuckmesser (Hirschfänger, Jagdnicker und Waidblatt bzw. Waidbesteck) verfügt oftmals über Verzierungen, weswegen es gern als Geschenkartikel, Dekoration oder sogar als Brieföffner genutzt werden. Ein Jagdmesser als Gebrauchsmesser und Präzisionsmesser sollte dagegen handlich sein. Rostfreier Edelstahl ist resistent gegen Korrosion, lässt sich einfach reinigen und ist äußerst langlebig. Mehrfach gefalteter Suminagashi-Stahl ist wegen seiner Schärfe empfehlenswert, wie auch Damaszener-Stahl.

Modellauswahl - Klappmesser oder feststehende Klinge?

Jagdmesser als Klappmesser können in Hosen- oder auch Jackentaschen verstaut werden. Darüber hinaus können Klappmesser auch mit weiteren Funktionen ausgestattet sein. Modelle, die per Knopfdruck die Klinge auslösen, sind darüber hinaus direkt einsatzbereit. Feststehende Jagdmesser sind je nach Modell dagegen mit einer längeren und auch breiteren Klinge ausgestattet, sodass sie optimal zum tieferen Aufbrechen von Wild genutzt werden können. Darüber hinaus werden diese Modelle in einer Messerscheide aufbewahrt, damit der sichere Transport gewährleistet ist. Am Gürtel per Gürtelschlaufe fixiert, ist ein solches Messer auch direkt griffbereit. Ein Handschutz schützt die Hand schließlich vor dem Abrutschen und Verletzen an der Klinge.

Klinge und Griff

Breite, scharfe Klingen mit einer Länge von 12 bis 15 cm und abgerundeter Spitze eignen sich optimal dazu, das Tier zu bearbeiten. Ein Messerbausatz (bestehend aus unterschiedlichen Klingen und Griff) ermöglicht es, genau das individuelle Messer zusammenstellen, das man benötigt. Ein solcher Bausatz verfügt über unterschiedliche Klingen und Aufsätze, die beispielsweise auch zum Sägen von Knochen oder Horn geeignet sind. Beim Griff ist es von Vorteil, wenn dieser beispielsweise aus griffigem, leicht zu reinigendem Kunststoff besteht. Aber auch Holz und auch Hirschhorn sorgen für einen guten Griff bei der Verwendung, weswegen auch diese Materialien empfehlenswert sind. Sind die Griffe farbig, dann kann man die Messer darüber hinaus schnell im Laub wiederfinden. Zur Pflege von Holzgriffen ist Holzöl empfehlenswert, wobei zum Schärfen von Edelstahlklingen Schleifmittel (Natursteine, synthetische Steine, etc.) genutzt werden kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.