Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kühltasche

  Kühltasche  (114 Angebote unter 28.218.940 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kühltasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kühltasche"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kühltasche
^

Alles gut gekühlt mit flexiblen Kühltaschen

Kühltaschen sind im Gegensatz zu Kühlboxen nicht starr, sondern bestehen aus elastischem Material, das sich flexibel anpasst. Durch das geringe Eigengewicht können sie überall mitgenommen werden. Als Thermobehälter halten sie Lebensmittel und Getränke an heißen Tagen lange kühl -  ob beim Einkaufen, Sport, auf Ausflügen oder beim Campen. Auch im gewerblichen Bereich -  vor allem in der Gastronomie - sind Kühltaschen vielseitig einsetzbar. Spezielle Medizintaschen eignen sich für den Transport von temperaturempfindlichen Medikamenten. 

Vor- und Nachteile

Das flexible Gewebe bietet den zusätzlichen Vorteil, dass sich die Kühltaschen bei Nichtgebrauch platzsparend verstauen lassen. Die meisten Modelle besitzen Netzeinsätze oder Seitentaschen, sodass Sie nicht wie bei Kühlboxen jedes Mal die gesamte Tasche öffnen müssen. Der Nachteil gegenüber festen Boxen ist die geringere Kühlzeit.

Ausgesuchte Materialien

Damit Kühltaschen gut isolieren, sind sie innen mit kältereflektierender Silberfolie ausgestattet. Hochwertige Modelle besitzen außerdem eine mehrere Millimeter dicke Schaumisolierung. Die äußere Schicht besteht in der Regel aus wasserabweisenden, strapazierfähigen Stoffen wie Nylongewebe, PE-Beschichtung oder ähnlichen Kunststoffen. Achten Sie auf einfach zu reinigendes Material, damit sich keine Keime ausbreiten.

Unterschiedliche Kühlsysteme

Die verwendeten Materialien wirken isolierend, sodass die eingepackten Waren für einige Zeit kühl bleiben. Wenn Sie Lebensmittel oder Medikamente über mehrere Stunden kühlen möchten, müssen Sie zusätzliche Kühlelemente einsetzen. Dazu eignen sich Kühlakkus in diversen Formen und Größen. Sie kommen tiefgekühlt zu der Ware in die Tasche und kühlen dann für etwa 10 bis 14 Stunden. Die Kühlzeit orientiert sich zum einen daran, wie gut das Material der Tasche isoliert. Ein weiterer Faktor sind die Außentemperaturen: Wenn es sehr heiß ist, verringert sich die Zeit. Anders als Taschen mit manuellen Kühlakkus funktionieren thermoelektrische Kühlsysteme mit Strom, den Sie über den Zigarettenanzünder von Fahrzeugen erhalten. Diese Kühltaschen besitzen Kühlaggregate (meist sogenannte Peltier-Elemente). Unabhängig davon, für welches System Sie sich entscheiden: Lassen Sie die Taschen nicht in der prallen Sonne stehen; dadurch vermindert sich die Kühlzeit.

Verschiedene Ausführungen

Einfache Modelle aus beschichtetem Polyestergewebe sind preisgünstig erhältlich; sie besitzen keine separaten Außen- oder Innenfächer. Hochwertige Kühltaschen haben meist mehrere Fächer und Einsätze für Flaschen, Kühlakkus und andere Utensilien. Ferner ist die Isolierschicht dicker, wodurch sich die Kühlleistung erhöht. Für zusätzlichen Komfort sorgen verstellbare Schultergurte. Faltbare Exemplare mit stabilem Innenboden beanspruchen bei der Lagerung nur wenig Platz.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.