Der Kabelleiter als leichte und tragfähige Alternative zur Kabelpritsche
Die Kabelleiter ist eine spezielle Form der Kabelpritsche und dient der
Kabelführung. Sie zeichnet sich durch ein leichtes Gewicht, gute Belüftung und eine vergleichsweise hohe Tragfähigkeit aus. Die Kabel werden bei der Kabelleiter von den Sprossen getragen. An diesen können Leitungen mittels
Kabelbinder fixiert werden. Die Installation der Kabelleiter an Wand oder Decke erfolgt über Trägerelemente. Kurven, Knicke und Niveauänderungen sind durch Winkelelemente realisierbar.
Breite, Höhe und Sprossenabstand passend wählen
Kabelleitern erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen. Je nach Modell unterscheiden sich die Elemente neben Breite und Höhe auch beim Sprossenabstand. Die individuell benötigten Abmessungen ergeben sich aus der Verlegeart und Bestückung. Wählen Sie passende Parameter. Das vermeidet nachträgliche Modifikationen am Verlegesystem, die sonst nötig werden könnten, um Vorschriften einzuhalten. Die Filterfunktion der Portalseite über der Produktauswahl unterstützt Sie dabei. Achten Sie bei der Wahl von Winkelelementen auf Kompatibilität zu den gewählten Kabelleiter-Elementen.
Hinweise zur Installation von Kabelleitern
Bei der Bestückung von Kabelleitern ist eine zulässige Verlegeart zu wählen. Diese hat auch Einfluss auf die Anzahl der verlegbaren Leitungen. Beachten Sie: Da Kabelleitern in der Regel aus leitfähigem Material bestehen, ist für gewöhnlich ein Potenzialausgleich nötig. Es gibt jedoch auch Modelle aus Glasfaser am Markt. Dieses Material leitet den Strom nicht. So kann es möglich sein, auf den Potenzialausgleich zu verzichten, sofern Vorschriften oder Hersteller nichts Gegenteiliges verlangen.
Tipps zur Wahl
- Prüfen Sie die Belastung. Ist diese zu hoch, ist eine Kabelpritsche meist eine gute Alternative.
- Nutzen Sie Trennstege, um Bereiche auf der Kabelleiter abzutrennen. Mit Tragbügeln können Sie Leitungen befestigten. Mit Klemmschellen ermöglichen Sie die Befestigung der Kabelleiter an Auslegern.