Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kanalkamera rothenberger
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kanalkamera

  Kanalkamera  (13 Angebote unter 28.008.814 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kanalkamera“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Kanalkamera
^

Kanalkamera zur Überwachung und Reinigung von Kanalsystemen

Eine Kanalkamera ist ein Werkzeug, welches vor allem bei Rohrverstopfungen und der Kanalreinigung zum Einsatz kommt. Mit der Kanalkamera ist es möglich, auf eine einfache Weise die Verstopfung genau zu lokalisieren. Man erspart sich damit viel Arbeit, beispielsweise das Freilegen der Rohre, das Auseinandermontieren der Rohre und das Aufbrechen von Wänden oder Böden.

Eine Kanalkamera ermöglicht den Blick ins Rohrinnere

Der Vorteil einer Kanalkamera liegt darin, dass man mit ihr selbst Rohre erreichen kann, die sehr tiefliegend und nur schwer zugänglich sind. Sie wird in eine Rohröffnung eingeschoben und zeigt dann dem Nutzer das Rohr aus der Innenperspektive an. Eine Kanalkamera ermöglicht das Erkunden des Rohrinneren über ein spezielles Schiebekabel und gestattet es dem Handwerker, sein weiteres Vorgehen genauestens zu planen. Oftmals ist das Verwenden einer Rohrreinigungsspirale ausreichend, um Verstopfungen zu lösen. Mithilfe einer Kanalkamera kann der Handwerker das  Werkzeug auswählen, welches für den individuellen Fall am besten geeignet ist.

Die Bestandteile einer Kanalkamera

Je nach Modell verfügt eine Kanalkamera über einen Farbbildschirm, auf dem man sehr genau den Zustand der Leitungen erkennen kann. Damit eine Kanalkamera auch weiter entfernte Stellen im Rohr erkennen kann, ist sie sehr flexibel und kann eine Länge von bis zu 50 Metern haben. Aufgrund der hohen Flexibilität und der hohen Reichweite kann man die Kanalkamera auch für Kanalinspektionen in Industrieanlagen und öffentlichen Einrichtungen verwenden.

Worauf geachtet werden sollte

Die Qualität einer Kanalkamera entscheidet maßgeblich über ihren Einsatz. Der Bildschirm sollte Farbbilder wiedergeben können, damit man genau sehen kann, welche Stoffe das Rohr verstopfen. Das Gerät sollte mit Akku und Netzbetrieb funktionieren, damit man es mobil nutzen kann. Ein netzunabhängiges Arbeiten ist durch eine lange Akkulaufzeit gewährleistet. Bis zu 2,5 Stunden mobile Arbeit ist in den meisten Fällen ausreichend. Die Kanalkamera sollte die Videodaten speichern können. Von Vorteil ist es, wenn die Kamera an Fernsehgeräte, Bildschirme, Laptops oder Videokameras angeschlossen werden kann. Somit kann das Videomaterial besonders gut gesichtet, im Anschluss ausgewertet und mittels passender Schnitt- und Videosoftware sogar bearbeitet werden.

Die Kamera muss sehr stabil sein, da sie mit sensibler Technik arbeitet. Ein sicherer Stand muss ebenso möglich sein, wie ein sicheres Führen der Kanalkamera. Auch der Monitor muss vor äußeren Einflüssen geschützt sein, damit die Kamera auch unter erschwerten Bedingungen genutzt werden kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.