Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kassettendecks

  Kassettendecks  (5 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kassettendecks“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kassettendecks"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Lenco SCD-6800GY Radio Tragbar Analog & Digital Grau, Silber (6 Angebote) 
SCD-6800 - Tragbare Boombox mit DAB+ Radio - Toplader CD/MP3-Player - Kasettenspieler - PLL FM Radio - Teleskopantenne - System mit 4 Lautsprechern - Inklusiv: Netzadapter - Anschlüsse: USB-Eingang...
Lenco
SCD-6800GY
ab € 66,29*
pro Stück
 
 Stück
ZVK EasyLan LVZ00017 Splei?kassettendeck f.Splei?kassettensystem wei? (1 Angebot) 
EasyLan. Splei.kassettendeckel f.r Splei.kassettensystem, wei.
ZVK
LVZ00017
ab € 11,54*
pro Stück
 
 Stück
Kassettendeck ROXX PCP 300, schwarz/silber (1 Angebot) 
Kassettendeck ROXX PCP 300, schwarz/silber Der zeitlose Klassiker um Ihre Musik- und Hörspiel Kassetten abzuspielen. Haben Sie keine Kassette zu Hand, können Sie auch den Kassettenplayer als UKW-Ra...
ROXX
631105
ab € 51,83*
pro Stück
 
 Stück
TEAC W-1200 Kassettendeck 2 Deck(s) Schwarz (4 Angebote) 
Ein authentisches Doppel-Kassettendeck für die heutige Zeit, basierend auf TEACs stolzem Erbe in der Herstellung von Weltklasse Tonbandgeräten... Das W-1200 ist ein Doppel-Kassettendeck mit zwei Ei...
Teac
W-1200-B
ab € 325,89*
pro Stück
 
 Stück
Soundmaster
ICD1010AN
ab € 115,07*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kassettendecks
^

Kassettendecks für die Aufnahme und Wiedergabe von Audio-Kassetten

Kassettendecks sind im Bereich der Audiotechnik insbesondere dann nützlich, wenn Sie über einen großen Bestand an Audio-Kassetten verfügen. Moderne Kassettendecks bieten dabei zu kleinen Preisen ein Funktionsspektrum, für das Sie noch vor wenigen Jahren erheblich mehr Geld investieren mussten.

Standardmerkmale

Während bis vor wenigen Jahren Audio-Kassettendecks lediglich ein Laufwerk besaßen, sind heute erhältliche Geräte mit zwei unabhängig arbeitenden Kassettenschächten ausgestattet. Dies erleichtert nicht nur das Überspielen von einzelnen Kassetten, sondern ermöglicht auch den Endlosbetrieb des Gerätes bei Feiern und Veranstaltungen. Beim Wechseln der Kassetten entstehen keine Pausen mehr, da die Geräte zwischen den unterschiedlichen Laufwerken nahtlos umschalten können.

Auto-Stop-Funktion und High-Speed-Dubbing

Zu den Standardmerkmalen aktueller Kassettendecks gehört weiterhin die Auto-Stop-Funktion, die die mechanische Zugbelastung auf das Band bei Erreichen des Bandendes durch Abschalten der Motoren verringert. Ein Zählwerk ist bei allen Decks ebenso eingebaut wie Anzeigen zur Aussteuerung des Bandes. Damit lassen sich versehentliche Übersteuerungen und somit verzerrte Aufnahmen vermeiden. Zusätzlich bieten nahezu alle Kassettendecks eine High-Speed-Kopierfunktion (High-Speed-Dubbing), die Bänder im Schnellverfahren dupliziert. Hierbei ist die Audio-Qualität des kopierten Bandes jedoch schlechter als die des Originals, so dass die Geräte alternativ auch eine Kopie in herkömmlicher Geschwindigkeit anbieten. Aktuelle Modelle sind zudem mit einer sogenannten Auto-Reverse-Funktion ausgestattet, die das lästige Umdrehen des Bandes am Ende einer Seite überflüssig macht. Das Gerät wechselt dabei automatisch am Bandende die Spur und setzt die Wiedergabe fort.

Gängige Geräte ermöglichen zudem die Nutzung unterschiedlicher Bandqualitäten: Neben Eisenoxyd-Bändern lassen sich auch Chromdioxid- und hochwertige Metal-Bänder nutzen. Um die optimalen akustischen Eigenschaften bei Nutzung unterschiedlicher Bandarten zu erreichen, kann in der Regel per Kippschalter die jeweilige Bandart eingestellt werden. Um die Qualität der Aufnahmen weiter zu verbessern, sind einige Geräte zusätzlich mit Rauschunterdrückungssystemen ausgestattet, die das unvermeidliche Grundrauschen des Bandes spürbar verringern. Teilweise sind in den Geräten sogar Schaltkreise für verschiedene Rauschunterdrückungssysteme eingebaut, so dass je nach verwendeter Bandqualität die Rauschunterdrückung angepasst werden kann.

Da Kassettendecks die üblichen HiFi-Normen erfüllen, werden sie in der Regel in Kombination mit einer Stereo- oder HiFi-Anlage genutzt. Daher haben aktuelle Geräte ein standardisiertes Gehäuse mit etwa 42cm Breite, das über ein eingebautes Netzteil zur Stomversorgung verfügt. Zudem werden sie mit Cinch-Ein- und -ausgängen geliefert, so dass sie problemlos technisch wie optisch in die bestehende HiFi-Anlage integriert werden können.

Sonderausstattungen

Besonders hochwertige Geräte verfügen über einige elektronisch gesteuerte Sonderfunktionen wie die automatische Titelsuche, mit der sich die unterschiedlichen Musiktitel eines Bandes aufgrund der Stille zwischen den einzelnen Stücken identifizieren und ansteuern lassen. Die Arbeit beim Überspielen von Bändern wird zudem bei hochwertigen Modellen deutlich erleichtert durch die Möglichkeit, beide Laufwerke im Kassettendeck synchron starten zu können. Dadurch können insbesondere bei solchen Bändern, von denen vollkommen identische Kopien angefertigt werden sollen, Probleme durch das zeitverzögerte Starten des zweiten Bandlaufwerks vermieden werden.
Für bestimmte Anwendungen, bei denen Musik digitalisiert werden soll, verfügen einige Kassettendecks auch über einen USB-Anschluss. Sie können somit direkt mit einem Personal Computer verbunden werden und die Bandinhalte auf dessen Festplatten übertragen. Damit wachsen Computertechnik und Unterhaltungselektronik weiter zusammen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.