Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: katzenfutter 10kg, katzenfutter 100g
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Katzenfutter

  Katzenfutter  (144 Angebote unter 28.159.657 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Katzenfutter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Katzenfutter"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Katzenfutter
^

Katzenfutter – ausgewogen und angemessen sollte es sein

Heutzutage sehen wir es nicht gerne, wenn Katzen Mäuse und Vögel fangen. Diese recht blutige Angelegenheit wird tunlichst vermieden. Man öffnet lieber eine Dose oder eine Futterpackung, um die Grundbedürfnisse der Katze zu befriedigen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Katzenfutter auf dem Markt, dass sowohl Ihnen als auch Ihrer Katze die Wahl schwerfallen dürfte. Aber Abwechslung bringt Würze ins Leben. Wenn Sie Ihre Katze mit einer Kombination verschiedener Nahrungsmittel füttern, verschaffen Sie ihr eine interessante, ausgewogene und angemessene Kost.

Welches Katzenfutter ist das richtige?

Feuchtfutter

Feuchtfutter zählt wahrscheinlich zu den beliebtesten Nahrungsmitteln und wird von den meisten Tierärzten empfohlen. Dieses Futter wird außer in Dosen auch in Portionsschälchen und Beuteln angeboten. Strenge Kontrollen sorgen dafür, dass das Futter keine Krankheitserreger enthält und katzentauglich ist. Feuchtfutter ist darüber hinaus praktisch, einfach aufzubewahren und enthält eine perfekte Mischung an Grundnährstoffen, Vitaminen, Spurenelementen und Mineralien, die für das Wohlbefinden der Katze unerlässlich sind.
Der Wassergehalt von Feuchtfutter beträgt 70 bis 80 Prozent. Deshalb deckt die Katze unter normalen Umständen beinahe ihren gesamten Flüssigkeitsbedarf daraus. Feuchtfutter gibt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen und auch das Abwechseln zwischen verschiedenen Marken sorgt dafür, dass die Katze eine ausgewogene Kost erhält.

Trockenfutter

In der Zusammensetzung gleicht Trockenfutter dem Feuchtfutter. Es ist ebenfalls Vollwertnahrung, die alle lebensnotwendigen Nährstoffe enthält. Allerdings wurde Trockenfutter das Wasser bis auf 10 Prozent entzogen. Wenn man der Katze also nur oder hauptsächlich Trockenfutter anbietet, muss man darauf achten, dass stets genügend Wasser bereit steht. Außerdem kann man Trockenfutter grundsätzlich länger stehen lassen als Feuchtfutter, da es weniger rasch verdirbt.

Wie viel soll man füttern?

Eine durchschnittliche erwachsene Katze benötigt zwei Mahlzeiten am Tag. Der Umfang der Mahlzeit hängt von der Größe, dem Körperbau und den Lebensumständen der Katze ab. Denn ein lebhafter Freigänger frisst mehr als ein träger Stubentiger. Empfehlungen für die artgerechte Fütterung der Katze, findet man auf der Außenseite der Futterverpackungen. Als groben Anhaltspunkt kann man bei einer erwachsenen Katze von folgendem täglichen Energiebedarf ausgehen:
  • bei 3 kg Körpergewicht etwa 900 kJ
  • bei 4 kg ca. 1.200 kJ
  • bei 5 kg ca. 1.500 kJ
Weitere Produkte wie z. B. Katzennapf oder Katzenklappe präsentieren wir Ihnen unter dem Stichwort Haustierbedarf.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.