Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Katzenlehrer

  Katzenlehrer  (0 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Katzenlehrer"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Katzenlehrer
^

Der Katzenlehrer: schonendes Fernhaltegerät für Katzen

Es gibt verschiedene Gründe, warum Katzen von bestimmten Orten ferngehalten werden sollen. Sei es, damit sie frisch bepflanzte Beete nicht betreten oder damit sie sich von der Waschmaschine oder dem Vorratsraum fernhalten. Auch vor Gefahrenquellen wie beispielsweise Balkonen oder stark befahrenen Straßen können Katzen mit einem Katzenlehrer ferngehalten werden. Das Gerät ist mit einem Sensor ausgestattet. Sobald sich die Katze dem Erfassungsbereich des Katzenlehrers nähert, ertönt ein Ultraschallsignal, das für Hunde und Menschen nicht hörbar ist. Für Katzen ist dieser Ton jedoch unangenehm, so dass sie sich nicht weiter nähern.

Kann der Katzenlehrer den Tieren schaden?

Der Katzenlehrer ist für die Tiere zwar unangenehm, jedoch nicht schädlich. Aufgrund der hohen Reichweite von 6 m bzw. dem Wirkungsbereich von 50 m² ist der Katzenlehrer jedoch für kleine Wohnungen zur Daueranwendung nicht geeignet. Die Katze muss die Möglichkeit haben, den Wirkungsbereich weiträumig umgehen zu können. Daran sollte man denken, wenn man beispielsweise verhindern möchte, dass die Katze sich auf das Wohnzimmersofa setzt. Der Katzenlehrer ist hauptsächlich für den Außenbereich empfehlenswert. Auch um Katzen in größeren Häusern vor bestimmten Räumen fernzuhalten, kann das Gerät verwendet werden.

Katzen mit dem Katzenlehrer erziehen

Zur Daueranwendung des Katzenlehrers gibt es eine wirksame Alternative. Die Katze kann mit Hilfe des Gerätes nämlich auch erzogen werden. Diese Art der Erziehung nennt man auch Konditionieren. Da der Signalton des Gerätes von der Katze als unangenehm empfunden wird, meidet sie den entsprechenden Bereich. Dabei lernen Katzen schnell. Sobald eine Katze den Signalton mehrfach ausgelöst hat, wird sie den zu schützenden Bereich meiden. Sie wird das auch dann weiterhin tun, wenn das Gerät ausgeschaltet bleibt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.