Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kellnerbörse

  kellnerboerse  (56 Angebote unter 28.008.678 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „kellnerboerse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kellnerbörse"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema kellnerboerse
^

Service bis zum letzten Moment

Beim Empfang Ihrer Gäste im Restaurant, beim zu Tisch geleiten, während des Bestellvorgangs, beim Essen - überall soll der optimale Service geboten werden. Aber nicht nur diese Elemente gehören zu einem serviceorientierten gastronomischen Unternehmen dazu. Letztlich ist die Bezahlung doch auch für Sie als Unternehmer der wichtigste Punkt und setzt neben der Verabschiedung des Gastes den letzten Punkt unter den Besuch. Und das, was man zuletzt erlebt hat, bleibt einem bekanntlich in Erinnerung. Also machen Sie auch hier eine gute Figur!

Geldscheine übersichtlich geordnet

Schnell und sicher das passende Wechselgeld zur Hand zu haben gehört genauso zum guten Gesamtbild wie ein sauberer Tisch und ansprechender Tischdekoration in Form von schöner Tischwäsche, Besteck oder einer Blumenvase. Damit Sie nicht erst ewig nach dem passenden Geldschein suchen oder gar zur Kasse gehen müssen, nutzen Sie eine Kellnerbörse. So sind Sie mit dieser großzügig dimensionierten Geldtasche immer gut ausgerüstet. Die Anzahl der Fächer sollte mindestens der Anzahl der üblich verwendeten Banknoten entsprechen, vier bis fünf Fächer sind hier Pflicht. So greifen Sie immer den richtigen Schein und können mit System sortieren.

Großes Fach fürs kleine Geld

Gut verschlossen und leicht zu öffnen soll das Kleingeldfach sein. Durch den Einsatz von Reißverschlüssen wird die Handhabung besonders einfach und sicher. So können Sie gezielt auf das Wechselgeld zugreifen und verlieren nicht einen Teil davon, wenn es mal hoch her geht.

Schnell geklappt und gut verschlossen

Damit sie noch schneller auf das Geld zugreifen können, sind die einzelnen Fächer weit ausklappbar, dadurch wird eine Faltung der Banknoten unnötig. Durch das Überklappen der Außenhülle wird die Börse durch einfache Schlossmechanismen sicher verschlossen. Einige Modelle besitzen sogar individuelle Einstellmöglichkeiten. Dadurch kann man sie an die Menge des Inhalts perfekt anpassen.

Robust und doch ansehnlich

Durch die Verwendung von Leder in edlen Farbgebungen sind die Börsen sehr strapazierfähig. Durch das Material in Kombination mit einem einfachen Design wird die Kellnerbörse zum perfekten Gebrauchsgegenstand, der unter keinen Umständen im Repertoire der gastronomischen Berufsbekleidung fehlen darf.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.