Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kellnertuch

  Kellnertuch  (1 Angebot unter 28.160.267 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kellnertuch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kellnertuch"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kellnertuch weiß mit blauem umlaufenden Nadelstreifen Baumwolle (2 Angebote) 
Kellnertuch weiß mit blauem umlaufenden Nadelstreifen Baumwolle
Vogue
E900
ab € 1,96*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kellnertuch
^

Das Kellnertuch macht die Bekleidung des Service-Personals komplett

Arbeitskleidung erfüllt in vielen Bereichen ganz unterschiedliche Funktionen. Zum einen bietet es Schutz vor Verletzungen, zum anderen kennzeichnet es die Person als Verantwortliche in dem jeweiligen Bereich oder signalisiert die Zugehörigkeit zum Unternehmen oder einer Abteilung. Auch in der Gastronomie muss auf die entsprechende Gastronomie-Bekleidung geachtet werden. Neben der Küchenwäsche wie Kochjacke oder Küchenschuhe hat auch das Service-Personal Kellnerjacken oder Kellnerhosen zu tragen. Das Kellnertuch macht das Outfit komplett. Es ist unverzichtbar, wenn Getränke elegant ausgeschenkt werden sollen.

Wie wird das Kellnertuch eingesetzt?

Das Kellnertuch wird über den Unterarm gelegt. Die Präsentation des Weins verläuft schließlich von der linken Seite, wobei das Kellnertuch den Flaschenhals umhüllt, wobei das Flaschenetikett jedoch für den Gast zu sehen sein sollte. Wird das Kellnertuch vom Kellner richtig eingesetzt, so liegt die Flasche fest in der Hand, damit diese bei Bedarf mit einem Korkenzieher geöffnet werden kann. Sollte während des Öffnungsprozesses oder während des Einschenkens in das Glas ein wenig Flüssigkeit über den Flaschenhals hinaus laufen, so fängt das Kellnertuch diese auf. Beim Abstellen der Flasche werden durch die fachgerechte Nutzung ebenfalls unschöne Flecken auf der Tischwäsche schließlich vermieden.

Materialien von Kellnertüchern

Baumwolle ist schnell und einfach zu reinigen, weswegen es bei Kellnertüchern und auch anderen Artikeln aus dem Bereich Bekleidung nach Berufsgruppen und speziell auch im Rahmen Hotelwäsche, etc. zu finden ist. Eine Kochwäsche ist bei Baumwolle möglich, wie auch das Trocknen in einem Wäschetrockner. Baumwolle charakterisiert sich des Weiteren dadurch, dass sie sehr reißfest und äußerst saugfähig ist. Ebenso kann auch ein Leinenanteil vorhanden sein, welches sich speziell durch eine Schmutz abweisende Fähigkeit kennzeichnet.

Designs von Kellnertüchern

Kellnertücher können in schlichtem und elegantem Weiß gewählt werden. Auch Verzierungen in Form von gestickten oder gesteppten Nähten sind möglich und passen sich optimal der Kellnerbekleidung an.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.