Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bauer kipptraverse
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kipptraverse

  Kipptraverse  (237 Angebote unter 28.009.789 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kipptraverse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kipptraverse"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kipptraverse
^

Kipptraversen für eine einfache Behälterentleerung

Mit einer Kipptraverse können Sie die Einsetzbarkeit eines Staplers erweitern. Sie Traverse ist ein nützliches Zubehörteil für Stapler jeder Art, die es ermöglicht Behälter zu heben und zu kippen. Das ermöglicht selbst bei hohem Gewicht eine einfache Umlagerung von verschiedensten Gütern und die Entleerung ohne besonders hohen Aufwand. Schüttgüter lassen sich mit Hilfe dieses Zubehörteils einfach mit einem Stapler von A nach B bewegen und umfüllen.

Behältereigenschaften

Speziell für die Kipptraverse gibt es Behälter, die die nötigen Befestigungsmöglichkeiten aufweisen und das Entleeren somit möglich machen. Besonders wichtig für Sie ist das Fassungsvermögen des Behälters. Diese legt fest wie viel Inhalt aufgenommen und somit später in einem Arbeitsvorgang transportiert werden kann.

Zusätzlicher Kranbetrieb

Während die Einfahrtaschen für die Staplerzinken bei Kipptraversen zum Standard zählen, bieten einige auch Vorrichtungen zur Aufnahme durch einen Kran. So können größere Hebehöhen erzielt werden, Hindernisse müssen nicht umfahren werden sondern können durch die Kranschwenkbewegung einfach umgangen werden. Diese Varianten sind besonders im Baubereich auf Großbaustellen sinnvoll aber auch bei der Verwendung eines Säulenschwenkkranes im Industriebereich.  Bei den Einfahrtaschen für den Stapler sind die Innenabmessungen und ihr Abstand zu beachten, damit diese auch zu den vorhandenen Staplerzinken passen.

Dosierbares Entleeren

Während einige Kipptraversen lediglich das Gesamtauskippen der Behälter durch mechanische Seilzugauslösung mit anschließend wirkender Schwerkraft ermöglichen, kommen bei höherwertigen Traversen ausgeklügelte Systeme zum Einsatz, die ein dosiertes Entleeren ermöglichen. Dies ist beim Einsatz in der Produktion zur Rohstoffeinschüttung eine sinnvolle Zusatzfunktion. Hierbei handelt es sich um hydraulische Systeme, die entsprechend angeschlossen werden müssen.

Die Traglast

Wichtig ist zudem die mögliche Traglast. Ein Einhalten ist unbedingt erforderlich, da nur so sichergestellt werden kann, dass die Kipptraverse den Belastungen beschädigungsfrei standhält. Beachten Sie dabei auch die maximale Hubkraft und Belastbarkeit Ihres Staplers, damit die Stabilität des Gesamthebewerkes sicher bleibt und ein Kippen vermieden wird.

Weitere Hebemöglichkeiten

Neben Behälterkipptraversen sind auch Kipptraversen für Fässer eine nützliche Ergänzung. Besondere Einspannmöglichkeiten sorgen für eine gute und sichere Positionierung der Fässer, die sich mittels Traverse und Stapler leicht transportieren und mit der vorhandenen Kippvorrichtung leicht entleeren lassen. Achten Sie hier auf den möglichen Fassmanteldurchmesser. Besonders flexibel werden Sie, wenn unterschiedliche Fassdurchmesser aufgenommen werden können. Zudem ist es wichtig darauf zu achten, ob nur stehende oder auch liegende Fässer aufgenommen werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.